This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:需要补偿偏移电压

Guru**** 2693895 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759917/log114-need-to-compensate-for-offset-voltage

部件号:LOG114
主题中讨论的其他部件:LOG112

我想使用LOG114测量1nA到100uA (50年)范围内的电流。  我计划使用3.16uA参考电流驱动I2。   我知道LOG112具有更好的直流精确度,但对于此应用来说太慢了。

我想补偿(在固件中)偏移并可能获得错误。  确定放大器偏移电压的最佳方法是什么?  起初我以为我可以让I1保持打开状态并读取输出,但我不知道LOG114在I1 =0时是否会正常运行。  我计划使用精确的外部 2.5V参考电压来生成3.16uA参考电压。  我能否使用3.16uA驱动两个输入并读取输出?  该读数是否是从实际读数中减去以计算偏差的一个好数字?  是否有更好的方法?

谢谢!

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:
    我们的日志放大器专家将于下周离开办公室。 届时我们应该能够提供更准确的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    必须始终向LOG114的两个输入端流动电流。 您可以从数据表的公式(1)中看到这一点:如果i2=0,i1/i2未定义;如果i1=0,则log(i1/i2)本身未定义,因为log(0)未定义。

    使用两个相同的输入电流是个好主意,因为log (i1/i2)=log (1)=0。 与Vout=0不同的是输出偏移电压。

    要校准增益,您需要将两个输入电流设置为酸度比,如I1/i2=10,或依此类推。 这将导致log(i1/i2)=log(10)=1。 通过这种方法可以校准方程(1)中的系数0.375。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您的建议。   

    用于偏移测量的实际电流值是否有差异?  我当时认为,两个输入放大器之间的日志一致性误差差异可能会影响我的偏移读数。   

    但也许这种"误差差异"是微不足道的。

    对于增益误差测量,我应该尝试使用一个更接近我的实际预期对数测量范围(几十年)的输入电流范围,还是仅在一个十年范围内进行测量?

    感谢你的帮助。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    是的,使用更接近实际预期日志测量范围的输入电流是一个非常好的主意!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已解决。 如果您需要更多帮助,只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis