This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:EEPROM接口

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773615/pga309-eeprom-interface

部件号:PGA309
主题中讨论的其他部件:XTR117

您好,

我们正在设计一个传感器板,用于使用Wheatstone桥接器进行电导率测量。 我们计划使用PGA309和XTR117将电压转换为电流环路。

我们找到了一个应用说明(slau526-数字校准桥传感器信号调节器,具有4mA至20mA电流回路输出),我们正在参考。

以下是我的疑问:  

1) EEPROM (与PGA309接口)如何存储校准设置? 如何写入/读取EEPROM? 该主板上没有微处理器。

2) slau526 (第27页)中的电路图 显示PGA309的PRG引脚连接到1W。而且1W被引入跳线。请提供更多详细信息,说明为什么要提供此项功能,以及是否必须按照其连接方式进行连接,还是我们可以保持打开状态 (或按照某些TI文档中的建议连接到VOUT)。

提前感谢。

Ankeet Gugale。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ankeet:

    PGA309用户指南(底部的链接)详细记录了PGA309的操作。  此外 ,PGA309EVM-USB 还可以帮助您开始使用PGA309。

    1) PGA309有两个数字接口:

    PRG引脚是 一种单线,UART兼容接口,比特率高达38.4kbits/s (3.84万波特)。

    SDA和SCL引脚共同构成了行业标准双线接口,时钟速率 高达400kHz。 外部EEPROM使用双线接口进行编程和读取。

    可以通过数字接口,单线或双线与PGA309内部寄存器进行通信。 此外,外部EEPROM可通过PGA309单线接口引脚PRG进行编程,或通过直接连接到双线接口的SDA和SCL线路进行编程。 最后,PGA309可以在校准过程中写入和读取EEPROM。

    有关详细信息,请参阅PGA309用户指南,第74-91页,附录A1等

    2) PRG引脚也可连接至三导联(Vs,GND,VOUT)数字可编程传感器的VOUT。  在此模式下,PGA309输出可以在设定的时间段内启用,然后再次禁用,以允许与VOUT连接共享PRG引脚。  这允许在三线传感器模块中进行传感器校准期间进行数字校准和模拟回读。  请查看PGA309数据表的第16页和/或PGA309用户指南的4.10 部分。

    PGA309用户指南:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbou024b/sbou024b.pdf

    PGA309数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga309.pdf

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯