This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3492:TLV3492

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773857/tlv3492-tlv3492

部件号:TLV3492

Thomas Kuehl,您好!

我阅读了您关于使用齐纳二极管保护输入设备P/N:TLV3492的答案,我的问题是如何确保齐纳二极管在设备之前首先工作?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Br:

    例如,采用小电流硅二极管(如BAV99),并将输入电压夹紧到电源导轨上。 将电流限制为10mA,更低。 如果电源不能接受反向电流,请将齐纳二极管从正极轨安装到信号接地,并通过电源线中的串联二极管阻止反向电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您加油

    伊兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    伊兰