This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:电源关闭保护

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761055/opa454-power-off-protection

部件号:OPA454

客户问题:

目前,opa454直接驱动客户连接的任何负载,目前,我尚未在设备关闭时断开运算放大器输出。 电源完全关闭时,是否有办法保护运算放大器? 我目前的计划是在PCB上安装一个继电器,当电源关闭时,只需断开运算放大器。 但我想知道我是否可以将输出E/D引脚配置为在设备断电时基本上关闭,并希望即使有人连接了大电压也能保护运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    我认为使用E/D引脚不能以任何方式保护OPA454的输出。 为什么不像驱动电感负载(续流二极管)时那样,将强大的二极管从OPA454的输出连接到其电源导轨?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sagar:

    OPA454内部启用/关闭电路关闭了应用于V+和V-引脚的电源。 如果这些电压不存在,则启用/关闭电路不会通电,并且无法正常工作。 因此,该函数不能按您建议的方式使用。

    确保OPA454输出在断电时不会暴露于危险的外部电平的可靠方法是断开输出与负载的连接。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sagar

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到回答。 如果您需要更多帮助,只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis