主题中讨论的其他部分: OPA564, INA181
TI,
我目前正在探索使用INA170来测量具有接地参考负载的改进型Howland电流泵电路输出上的双向电流。
如您所知,这意味着泵的输出电压可以同时摆动正极和负极(在此示例中假设OPA564,因为它在第25页的数据表中有一个很好的电路示例图51, 但这种用途可以是具有感应电阻的任何HCP配置)
如果使用图51中的示例,则:
V+=+5V ,然后
v-=-5V
这意味着为了使INA170在HCP的整个共模范围内工作,INA170的GND针脚应连接到负V (-5V)轨。
我还希望Ros和RL也参考负轨。 使用图51中的示例,Rs = 0.050 ohm,is = 1.5A。
现在,我看到的问题是基于数据表,然后基于INA170数据表,参考接地上方1V <参考电压< 4V。 为了方便起见,我选择使用OPA564数据表中的Vdig参考,假设Vdig比V轨高3.3V。 这应该是相对于负极轨的有效参考电压。
基于此,我预计此解决方案*应该*正常工作,输出电压为负。
但是,我仍然需要返回到接地参考输出。 我目前的想法是使用另一个像OPAx156这样的放大器,通过减去负轨的值来再次转换输出。即[ Vsense = Vout -(V-)]。 是否有更好的方法通过扩大 INA170的参考参考参考参考参考参考Vref的范围或达到这种效果的其他内容来实现这一点?
我一直在进行TI-TINA实验,以了解将输出电压反馈到Vref或Ros引脚会产生什么结果,但这次的经验是非常有成效的。
感谢您提供任何帮助。
谢谢。