This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA170:INA170接地基准负载,双向电流测量

Guru**** 1825520 points
Other Parts Discussed in Thread: INA170, OPA564, INA181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769320/ina170-ina170-ground-referenced-load-bidirectional-current-measurement

部件号:INA170
主题中讨论的其他部分: OPA564INA181

TI,

我目前正在探索使用INA170来测量具有接地参考负载的改进型Howland电流泵电路输出上的双向电流。

如您所知,这意味着泵的输出电压可以同时摆动正极和负极(在此示例中假设OPA564,因为它在第25页的数据表中有一个很好的电路示例图51, 但这种用途可以是具有感应电阻的任何HCP配置)

如果使用图51中的示例,则:  

V+=+5V   ,然后    

v-=-5V

这意味着为了使INA170在HCP的整个共模范围内工作,INA170的GND针脚应连接到负V (-5V)轨。

我还希望Ros和RL也参考负轨。 使用图51中的示例,Rs = 0.050 ohm,is = 1.5A。  

现在,我看到的问题是基于数据表,然后基于INA170数据表,参考接地上方1V <参考电压< 4V。 为了方便起见,我选择使用OPA564数据表中的Vdig参考,假设Vdig比V轨高3.3V。 这应该是相对于负极轨的有效参考电压。

基于此,我预计此解决方案*应该*正常工作,输出电压为负。  

但是,我仍然需要返回到接地参考输出。 我目前的想法是使用另一个像OPAx156这样的放大器,通过减去负轨的值来再次转换输出。即[ Vsense = Vout -(V-)]。 是否有更好的方法通过扩大 INA170的参考参考参考参考参考参考Vref的范围或达到这种效果的其他内容来实现这一点?

我一直在进行TI-TINA实验,以了解将输出电压反馈到Vref或Ros引脚会产生什么结果,但这次的经验是非常有成效的。  

感谢您提供任何帮助。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好BGX561,

    感谢所有解释和发布到论坛上。

    INA170设备应与参考负电压的GND引脚配合工作,即使数据表中未建议使用该引脚。 我会警告,即使INA170参考-5V接地电平,其有效输入共模范围仍以-2.3V (参考GND时有效VCM为+2.7V)开始。 因此,这将限制OPA564 HCP的可用输出电压。

    如果您正在寻找一种将INA170的输出电流水平转换为接地基准负载电阻器的方法,我建议在以下TI参考设计中使用类似的晶体管: www.ti.com/.../tidu833.pdf

    我不认为将VOUT反馈回Vref和Ros是可行的操作。

    您是否考虑过使用0 V共模,双向电流感应放大器(如INA181)?

    最佳,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BGX561,

    您上次回复已过去两周,因此您的问题似乎已解决。 我现在将关闭该线程,但如果您有任何其他问题,您可以回复以重新打开它,或使用新问题启动新线程。

    此致,

    Ian Williams
    应用程序管理器
    电流和磁感应