This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV791:ESD参数和锁存电流参数

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762933/lmv791-esd-parameter-and-latch-current-parameter

部件号:LMV791

我们的客户需要LMV791MFX ESD CDM级别和CDM测试标准,LMV791MK,LMV791MKX 锁存电流表  

我在数据表中看不到参数,在哪里可以获得参数或引用,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,兰杰,

    ESD等级可在数据表的6.2 部分中找到。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lankie:

    数据表中的Kai是正确的。  我在下面附上了一张图片。  您能否解释一下锁扣电流参数的含义?  您是指闩锁状态下的电流消耗吗?

    此致,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我猜根据"闩锁电流参数",Lanjie是指通过内部寄生SCR的不会导致闩锁的最小电流,如下所述:

    www.ti.com/lit/wp/scaa124/scaa124.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lankie:

    您是否能够在提供的链接Kai中找到问题的答案? 这说明了JEDEC标准TI用于测试闩锁。 典型的测试脉冲电流为100 mA,如2.1 部分所述。

    感谢Kai的帮助!

    此致,
    丹尼尔