This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:INA226的精度

Guru**** 2892960 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773435/ina226evm-accuracy-of-ina226

部件号:INA226EVM

您好,

我正在就INA226EVM套件和INA226EVM软件与您联系。

在"并联和总线连续"(及其他)模式下,当我们改变固定负载电阻器(12欧姆)上的电源电压时,我们无法读取准确的电流值(+/- 10 %)。 我们的并联电阻为80mohms (安装"高-侧分流")。 我们为最大电流1A获取校准寄存器。 我们使用数据表中给出的公式计算了2097的寄存器值。 您能否解释问题可能来自哪里?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如何安装分流电阻器? 一般情况下,需要Kelvin连接才能准确读取电流,如数据表中图30所示的电流。 如果通过螺钉接线端子将并联电阻器安装到EVM上,寄生电阻很可能会导致测量关闭。

    您可以尝试增加分流值,因此错误应得到改善或变得更小。 更好的替代方法是将报告的分流电压与针脚VIN+和VIN-之间测得的电压相关联。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang
    并联电阻器安装在螺钉接线端子上... 我们尝试直接在EVM套件上安装并联电阻器,并将向您反馈结果。
    谢谢

    Jaouen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们直接在PCB上安装了并联电阻器,它解决了我们的问题,谢谢您,Guang。