This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:内部偏压网络

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771766/ina181-internal-bias-network

部件号:INA181

您好,

我们的客户使用INA181。

客户对图48所示的内部偏压电路有疑问。

什么是内部偏置网络? 它是否为高共模电压的衰减器电路?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naoki,

    感谢您对我们的产品的关注,并向您的客户推广这些产品。  内部偏压电路用于感应共模电压电源。  根据共模电压是否高于或低于电源,此感应电路将切换用于其中一个内部运算放大器的电源。  这使器件能够与远远超出电源导轨的输入一起工作,这是典型的简单放大器通常无法做到的。  您可以在数据表的输入偏置电流和静态电流图中观察此开关的影响,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    感谢您的回复。 我了解内部偏见网络。
    客户将在共模电压低于电源的情况下使用INA181。
    他们正在考虑输入阻抗。
    他们能否考虑没有内部偏压电路的阻抗?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naoki,

    我不能不详细地说。  您的客户正在尝试做什么?  为什么他们关心我们的输入阻抗或偏压电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    客户将在INA181前面插入LPF。
    他们正在估计增益误差。
    所以他们想知道阻抗。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naoki,

    我们有时会在数据表中提供此信息。  在这种情况下,可在应用程序部分找到下图和表(见下文)。  在这里,您还可以找到一些有关如何计算增益误差的公式。  需要记住的一点是,Rint具有大致的30 % 容差,这是因为我们调整内部增益电阻以满足所需的比率,而不是将单个电阻器调整为特定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    我了解输入阻抗。

    谢谢!
    Naoki Aoyama