This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:ABS最大考虑因素

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092523/opa209-abs-max-consideration

部件号:OPA209

您好,支持团队:

我的客户询问如何考虑ABS最大值 他们发现在V+\V-通电之前,电压可能会应用到信号输入引脚,在其他单词V+=V-=0V中。  即使信号输入引脚超出ABS最大范围,如果输入引脚上的电流在10mA内,OPA209是否可以接受这种使用而不会造成损坏? 他们的理解是否正确?  

谢谢!

池田浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    池田山您好!

    在应用V+和V-之前,我们不会使用施加到输入的电压来测试或描述OPA209,因此TI无法对运算放大器的特定容差能力做出任何特定保证。  

     在这种情况下,一个或另一个输入ESD保护二极管会出现正向偏压,使电源轨与施加的输入电压相比,减去二极管电压降。 关键是将信号输入引脚的电流保持在最大10 mA,最好是更低。

    如果将运算放大器用作反相放大器,则串行输入电阻器会将许多电路的输入电流限制为小于10 mA。 或者,可以在同相输入中添加一个串行电阻器以限制电流,但会牺牲一些增加的电阻器热噪声。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程