This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171-Q1:电源电压范围

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092355/opa171-q1-the-supply-voltage-range

部件号:OPA171-Q1

您好,

数据表显示了2.7V至36V的电源电压范围,但电源电压和IQ之间的相对关系图显示  ,当电源电压低于6V时,IQ明显下降。

所以,我可以选择    2.7V至6V的供电电压,如果  我选择   低于6V的供电电压,我想知道对我的电路有何不足。

谢谢。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定的最小电源电压为4.5 V。显然,搜索功能和产品网页上的条目错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,志国,

    我认为OPA171-Q1绝对适合在电压低至2.7V的电源电压下使用。 但是,当越来越多地将电源电压降至4.5V以下时,性能似乎越来越差。 例如,请参见图6-21,其中显示了开环增益与不同电源电压的对比情况:

    数据表中似乎有一些小错误,涉及许多规格的具体电源电压条件。 但是,嘿,36V运算电压低至2.7V的运算放大器是件好事

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    志国

    这是正确的,OPA171-Q1可以在2.7V的电压下工作,但规格降低。 数据表规格列出为V+= 4.5V,这是数据表涵盖的最低电源电压。  

    最佳,
    杰瑞