This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H014-SEP:opa4h014

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092933/opa4h014-sep-opa4h014

部件号:OPA4H014-SEP
主题中讨论的其他部件:OPA140

设计带通滤波器+加法器的电路。 我们能否使用单运算放大器设计BPF和加法器? 我需要太空保护以减少运算次数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    我以前从未见过这种情况,但可能有办法做到这一点。 我假设BP过滤器输入是交流信号。 滤波器的特征是什么?感兴趣的频率范围是什么? 当您提到"加法器"时,您尝试添加交流或直流信号的目的是什么?您尝试将其添加到什么?

    我认为多反馈(MFB)或Sallen-Key BP拓扑可以与另一个输入的求和输入一起应用;在该输入中,各种R和C组件不会连接回。 例如,在OPA140数据表(图8-1,25-kHz低通滤波器)中,电压可应用于现已接地的同相输入。 应用于该输入的输入将具有与通过反相滤波器输入路径应用的不同的增益和传输功能,因此需要考虑执行此操作,并根据 需要使事物发挥功能。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程