This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:是否有判断部件导线端头的完成情况的规则?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091967/lm393a-are-there-any-rules-for-judging-the-finish-of-component-lead-tips

部件号:LM393A

感谢您的支持。
请告诉我。


我的公司检查从非授权渠道购买的TI产品的组件销售提示的完成情况。
但是,如何判断好坏,我总是感到不安。

我将它们与通过授权门店路线购买的产品进行比较,如果我发现铅饰面存在任何差异,我会将它们判断为有缺陷。

第二号样本的铅表面经评定为电镀腐蚀。 我公司的判断是否正确?

是否有任何良好/不良的规则用于完成部件销售线索提示?

如果是,请告诉我们如何判断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些TI部件故意使用粗糙的导联架;请参阅 [FAQ]为什么导联架看起来强烈氧化或腐蚀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi,您好!

    此常见问题解答可能会解答您的问题?

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/71.8449万/faq-why-do-the-leadframes-look-strongly-oxidized-or-corroded

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi您好!

    正如Kai和Clemens所指出的那样,经粗糙处理的导联架可能看起来腐蚀,因为它不像我们习惯的那样"光亮"。  导联架为铜制,镀有NiPdAu。 由于折射,导联的末端可能看起来为"绿色"。

    我可以确认LM393APW在粗糙的导联架中可用。

    对于粗糙的设备,您看到的是正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens,Kai和Paul,


    感谢您的快速回复。 非常有帮助。

    我将分享我从贵公司各位收到的回复。 非常感谢。

    但是,我的公司遇到了问题。
    我们相信,从未经授权的来源购买的TI产品存储不当,导联架似乎被氧化或腐蚀。
    还认为坏经纪人为了以更高的价格出售他们而重新加工劣质经纪人。

    如果您有任何好的解决方案,您能提供建议吗?

    我不认为每次 想知道镀层是好还是坏时,我都应该咨询这家TIE2E设计支持论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi您好!

    我不知道关于确定腐蚀进度的任何"标准"或AppNote。

    TI授权分销商将在装有干燥剂条和湿度指示条的密封ESD袋中发运器件。

    您只需将其与已知良好的设备进行比较-正确存储。 但请注意,粗糙的导联架可能出现在同一货件中。

    TI将不支持未经授权的TI分销商销售的器件(只需说这一点)。

    对于更多封装onfo:

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/packing-material-information.html

     https://www.ti.com/support-packaging/SMT-application-notes.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    非常感谢您的迅速回复。

    我知道很难确定腐蚀的进展,并且TI不支持未经授权经销商销售的设备。

    如果有更多的情况出现,我想请你提供意见。

    提前感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi您好!

    你可以,但我们只是像你通过照片一样“看”它,任何决心都不是正式的。 正如我之前所说,您应该拥有一套标准的"已知良好"设备,以确定是否存在腐蚀。

    设备导轨/卷筒至少应位于(最好是真空)密封袋中,以防止受潮。