This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:OPA454AIDDAR的替代解决方案

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092833/opa454-alternative-solution-for-opa454aiddar

部件号:OPA454

尊敬的团队:

我们是否有任何具有 以下参数的OPA454 (OPA454AIDDAR)替代解决方案:

  1. SO8或 SOIC-8封装( 必要)
  2. Vsupply 0/80V sigle侧,+-40V双,最小 70/60V,但如果为80V,则更好
  3. 输出 最小40/50mA
  4. 工作温度范围125°C (必要)
  5. PIN 标志或启用不是必需的

 

谢谢!

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    我们没有其他解决方案来满足上述1-5的所有要求。 SO-8或SOIC-8封装不附带散热器,并且无法处理  所需功率放大器的散热。   

    根据您的设计要求,您可能必须采用离散运算放大器+电流放大器方法。

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德