This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:TLV3601上升时间

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091969/tlv3601-tlv3601-rise-time

部件号:TLV3601
主题中讨论的其他部件: BUF634A

TI团队,您好!

我使用555计时器生成1kHz的时钟,振幅为4.5V。  

时钟信号的上升时间为250ns。

我把这个时钟输入TLV3601比较器。 VIN设置为2.5V或1V。

我测量了TLV3601的输出信号,上升时间为2.5ns。

但根据数据表 交流特性,上升时间应为0.75ns。

 如何通过TLV3601获得0.75ns的上升时间输出?

谢谢你。

SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息TLV3601应用的Vcc = 5V,Vee = 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SK,

    在此频率范围内,板和探头的寄生阻抗可发挥重要作用,可能会完全破坏您的测量。 您的电路必须设计为高频电路,带有实心接地平面和适当的电源电压去耦。 然后,必须完全填充数据表的6.5 部分中提供的测试条件(另请参阅表顶部的)。

    那么,您的示波器探头和示波器也有限制。 在任何情况下,均可使用如下所示的带接地弹簧的示波器探头:

    如果猪尾接地连接显示大量不需要的电感,您只会看到不需要的范围原共振破坏了有限的上升时间。

    那么,您的范围是否足够快? 触摸正确旁路的示波器探头A (!) 直流电压,同时将示波器设置为直流电平触发。 通过触摸正确旁通的直流电压,您可以引入瞬时电压步进。 您现在在Scope (范围)屏幕上看到的是范围的内在上升时间。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kai,始终给予大力支持。

    SK

    为了跟进Kai的反应,具有TLV3601的边缘速度的设备,板布局和探测技术变得至关重要。  如果您下载我们的EVM用户指南,您将看到我们的电路板布局,在这里我们尝试将输出线路上的杂散电容降至最低。  如果您愿意,您可以上传比较器周围的示意图的快照,我们可以查看。  我主要想了解与比较国产出有关的内容。  昨天,我在EVM上使用了与Kai上述相同的技术来查看此器件,并看到了非常接近数据表典型规格的变化和下降。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck和Kai,

    感谢您的大力支持。

    英语不是我的母语,我会尽量避免在英语中产生误解。

    我已经考虑过我的实验工具是否适合我的要求。 现在我了解到这是非常重要的。

    以下是 测量结果。

    我使用 了示波器Agilent MSO7054A,其带宽仅为500MHz。

      对于小于2ns的信号,测量可能不精确。  

    并在我的应用程序中附上了示意图,如下所示:

    该电路为雷达平台生成窄脉冲。 您将看到一对二极管,它是MACOM制造的步进恢复二极管MMD835。

    其他问题:我是否可以使用射频电缆将TLV3601的输出信号馈送至高速 示波器,而不是使用高速FET探头?

    我会按照你的建议做更多 的实验。

    非常感谢。

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SK,

    我认为您的输入信号太慢。 输入信号的边缘不够陡峭。 当您直接为TLV3601输入提供瞬时电压步进时,您会看到什么?

    要加快TLV3601输出的边缘速度,您可以尝试添加一些滞后。 请参阅数据表的8.2 1部分。

    3601/4045233#4045233"]其他404.5233万其他问题404.5233万问题:我是否可以使用射频电缆将TLV3601的输出信号馈送至高速 示波器而不是使用高[/报价FET]探头?

    这意味着TLV3601必须驱动50R输入? 即使在TLV3601的输出端接电阻器上使用50R系列,比较器也必须驱动5V / 100R=50mA的电流,这是太大的。 请记住,TLV3601可提供的最大输出电流是短路电流,TLV3601的短路电流仅为30mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您突出显示TLV3601的短路电流并提供您的建议。

    SK,

    请考虑 在输入信号上实施更快的边缘,以缩短TLV3601的响应时间。 正如Kai所指出的,外部滞后是另一种选择。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢提示。

    但我不明白为什么使用外部 滞后 可以改善输入信号的边缘?

    以下是在TLV3601输出上测得的值。   示波器 的输入阻抗设置为50欧姆。

    我可以看到上升边缘为300马力。 但我没有使用 滞后电路。

    正确吗?

    此外,我在TLV3601输出上使用了高速缓冲BUF634A。

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SK,

    那么FET探测器就是错误者"增加"上升时间吗?

    但3601但我3601我不404.8257万不明白404.8257万明白为什么使用外部 滞后 功能可以改善输入信号的边缘?

    当输入信号太慢时,添加滞后功能会有所帮助。 然后滞后的正反馈使输入信号边缘位于+输入转向器处。 信号通过阈值区域的速度更快,比较器的输出也可以更快切换。 同时,还可以防止意外振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK,

    Kai说的绝对正确:  

    \n当3601当输入3601输入信号404.8682万信号太404.8682万太慢时,添加滞后功能会有所帮助。 然后滞后的正反馈使输入信号边缘位于+输入转向器处。 信号通过阈值区域的速度更快,比较器的输出也可以更快切换。 同时防止不必要的振荡。[/QUOT]

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束