This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:运算放大器不断断裂

Guru**** 2514875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088788/tlv1805-opamp-keeps-breaking

部件号:TLV1805

在以下设计中,此运算放大器持续断裂。 在V+和GND之间造成(几乎)约100欧姆的短缺。

已将一些ESD保护连接到输入信号线路。

从4次测试的PCBA来看,这是IC故障的3倍。

在原理图中:

VBAT = 28.7V

温差+和最小值= 4.1V

该输出仅为7 Toshiba TLP3407S固态继电器供电。串联3,9k ohm。

是否有人也经历过这种情况? 或者知道一个防止这种情况的解决方案?

e2e.ti.com/.../8037.opamp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon

    很遗憾听到这个消息。  乍一看,我看不到任何明显的信息,但您能否捕捉到设备正常工作的一些波形。  如果可能,请使用4通道示波器并捕获两个输入,输出和V+波形。  我也不理解Detla Temp的行,但似乎您正在共享输入信息。  我仍然认为需要捕获实际波形来帮助解决问题。

    谢谢,Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    TLP3407S串联安装,其电流(28.7V - 7 x 1.26V)/ 3900 = 5.1mA流经它们? 最后一个TLP3407S是否连接至TLV1805的信号接地?

    将ESD保护设备连接到输入线路可能会导致故障,因为不必要的泄漏电流会破坏8m2电阻器提供的高输入电阻。 那么,您可能安装了低漏电流的ESD保护? 但这些可能会显示ESD期间的高过电压不再提供可靠的保护? 那么,您安装了哪些ESD保护设备?

    TEMP输入之间连接了什么? 您能否展示完整的示意图?

    电源电压线路上的ESD是否损坏了TLV1805? 或ESD从输出端到达?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    请在方便时尽早提供有关您的问题的更多详细信息。  我们希望通过 输入和输出波形捕获示波器,以便更好地了解设备所看到的内容。

    我们期待您提供更多信息。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您的快速响应。

    TLP3407S串联安装,其电流(28.7V - 7 x 1.26V)/ 3900 = 5.1mA流经它们? 最后一个TLP3407S是否连接至TLV1805的信号接地? 正确

    将ESD保护设备连接到输入线路可能会导致故障,因为不必要的泄漏电流会破坏8m2电阻器提供的高输入电阻。 那么,您可能安装了低漏电流的ESD保护? 但这些可能会显示ESD期间的高过电压不再提供可靠的保护? 那么,您安装了哪些ESD保护设备? 连接到输入信号,使用低泄漏SM05T1G TVS二极管阵列

    TEMP输入之间连接了什么? 您能否展示完整的示意图? Temp代表这里的热敏电阻,到目前为止没有任何东西连接到输入,有2个板,但是我用一个电流限制电源输入一个1V的小电压来测试设计,看看输出是否会变高。 这还可以。 1周后,再次测试TLV18中 的断裂处。

    电源电压线路上的ESD是否损坏了TLV1805? 或ESD

    我将进行一些示波器测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    嗯,我认为8m2电阻器太高,无法处理热敏电阻。 是否最好将热敏电阻的一端连接到信号接地?

    另外,我不确定电路如何工作。 将热敏电阻连接到输入时,比较器将始终显示相同的输出电位。 还是这正是您的计划? 是否能够检测热敏电阻是否连接到电路?

    您能否提供有关此电路功能的更多详细信息? 我们谈论的是什么热敏电阻?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端的热敏电阻与10k电阻器和VCC (2.5V)连接,以形成分压器。 因此,当室温下,TLV1805可以切换。

    您是否认为问题更多地出现在电力线的方向上,因为这几乎会造成短路(TLV1805上的V+到GND之间为100欧姆)? 也许电力线上的低漏电电视可以解决问题。

    您是否认为Vbat线上的小电容器(如此)对ESD事件有任何帮助?

    还随附了示意图的输出和设置的示波器图像,其中:

    VBAT = 28.7V [不在范围内]

    温差+和最小值       [蓝色和黄色线]

    数学温度+负Tmin = 1V AVG [紫色线]

    输出电压= 29.2V AVG [粉色线]

    e2e.ti.com/.../opamp2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    假设输出较高时没有故障,并且打开输出会在比较器输出下降时导致感应踢脚,这是否公平?

    如果是这种情况,我们建议将TVS放在输出电阻器的非比较端。 这样,继电器的感应反冲输出上的瞬变将会减少。

    此外,将TV置于GND和VCC之间可能有助于解决此问题。

    您是否拥有在室内切换输出的示波器捕获? 这将帮助我们确认我们假设的感应反冲。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    昨天以来的一些新见解:

    在组装过程中,此PCBA放置在另一个PCBA (与2.54 针座的电气连接)上,在该处,电池[28.7V]始终处于打开状态。 连接汇编器心脏火花时...

    我将跟进您的建议,将TVS二极管放在输出电阻器的非合成器侧以及VCC和GND之间。

    将在带和不带TV的情况下执行输出切换测试。

    谢谢你。

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    我期待您在电视的额外投放方面取得成果。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    </s>1805 403.2661万403.2661万

    VBAT = 28.7V [不在范围内]

    温差+和最小值       [蓝色和黄色线]

    数学温度+负Tmin = 1V AVG [紫色线]

    输出电压= 29.2V AVG [粉色线]

    [/引述]

    你确定吗? 输出电压= 29.2V,而TLV1805的电源电压仅为28.7V?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你提出这个额外的问题,Kai。

    Ramon,

    请提供您的新电视投放结果,您是否还想说实际供应为29.2V? 我很高兴启明指出这点。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,问题似乎已解决。 通过将PCBA连接在一起产生火花会导致TLV1805中断。 一台电视的供电电压过高,另一台电视的输出功率过高。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Ramon,

    感谢您的反馈!

    祝你好运

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴Kai和我能够帮助解决您的问题,Ramon。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束