This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:OPAx187数据表图40中显示的高侧电压到电流(V-I)转换器

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA354, OPA2187, OPA2333, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091635/opa2187-high-side-voltage-to-current-v-i-converter-shown-in-figure-40-of-the-opax187-datasheet

部件号:OPA2187
主题中讨论的其他部件:OPA354OPA2333OPA187

您好,

有关典型应用电路,请参见OPAx187数据表图40中所示的高端电压到电流(V-I)转换器。  

我在实验室中使用此电路时遇到了一些问题。 第二个运算放大器在其VCM范围之外运行。  启动时,Q1和Q2不导电,因此在Vrs2和Vrs3处测得的压降将接近V+(5V)

这远远超出器件的输入范围;VCM共模电压范围(V–)–0.1 (V+)–2 V   =>   -0.1V输入电压小于3V

因此,电路将无法保持/开始调节电流。

第一个运算放大器在其VCM范围内运行。  因此,电路的前半部分及其低电流路径(Irs2)正在工作。

将第二个OPA2187更换为轨对轨输入设备(如OPA354)时,电路工作正常。

设计要求如下:
•电源电压:5 V DC
•输入:0 V至2 V DC
•输出:0 mA至100 mA DC

根据我对该问题的理解,此特定应用电路不应显示在OPAx187数据表中,因为第二个放大器不适合执行此任务。

此致

Jonas Trondsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    您完全正确!

    该电路最初是为OPA2333设计的,OPA233是RRIO OPAMP:

    e2e.ti.com/.../slau502.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    我同意你和Kai的意见。  

    OPA187在V到I阶段的第一阶段工作良好,但由于您所述的原因,第二阶段将需要RRIO运算放大器。

    感谢您指出数据表中的缺陷!

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 设计报告也很有用,提供了有关电路的全面详细信息。  一个后续问题:R3和R5有助于将放大器输出与MOSFET的电容负载隔离。 说Ciss (CGD + CGS) 和 rg构成低通滤波器是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    是的,这是正确的。 但这些部分还会在反馈环路中产生不必要的相位延迟,从而降低OPAMP的相位裕度。 此相位滞后必须由相位引线电容C6和C7补偿。

    TI的稳定性培训视频系列非常详细地介绍了所有这些:

    https://training.ti.com/node/113.8805万

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。