This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/lmv794:lmv794

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV794, LMV793, OPA354, OPA4354, OPA2354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592345/webench-tools-lmv794-lmv794

部件号:LMV794
主题中讨论的其他部件:TINA-TILMV793OPA354OPA4354OPA2354

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

是否需要此电路及其带通(2 x LMV794MA / NOPB)的信息?

1-在3.6V的频带通量为+-5kHz,CF = 41KHz时,需要+-60dB增益运算放大器。
2-需要知道如何连接电路中的4 VCM,请参阅附件?

它将用于读取超声波传感器 http://www.prowave.com.tw/english/products/ut/ep/40ep250.htm

访问您的设计的以下链接:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=19.4575万::amplifiers::snoel@tagtracking.ca

有一个零件值的理论电路:

如果有任何关于此应用程序的建议,请告诉我!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    1.要在3.6V的电压下获得60dB增益运算放大器,带通滤波器为+/-5kHz且 FC = 41KHz,电路将类似于您 在上面所示的电路。  我在下面展示了一个5级级级级联设计,以实现以41kHz为中心的60增益带通滤波,您可以使用它。 模拟中的电源电压设置为VS+= 3.6V。 附加了相同的TINA-TI模拟文件: e2e.ti.com/.../60dBgain_5F00_UltrasonicTransducer_5F00_5stage_5F00_LMV793_2B00_OPA354Bpf.TSC

    如果您可以放松带通滤波器停止带衰减,则可以通过较小的级而仍以60dB增益为目标。

    2.电路中的4 VCM连接与您所连接的类似。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的快速回复以及您为我提供的所有信息!

    我看到您使用LMV793作为第一个缓冲区增益, 使用OPA354  作为带通 模拟电路,LMV794 (每个IC只有2个通道)是否 是此应用的好选择?
    或者您会建议哪些部件(每个IC 4个通道...)?

      您是否可以将超声波传感器仅4级(50DB-60dB)转换为MSP430 (AN)输入?   

    再次感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我使用LMV793作为第一个缓冲区增益,因为它 比 OPA354具有更好的噪声性能,因此设置  了信号链的整体噪声基线。  与 LMV794相比,OPA354的频带通过模拟选择是因为它的GBW产品更高,这有助于获得更高的频带通过过滤Q。 但是,可以将LMV794用于此应用程序,也应该是一个很好的选择。 您可能只需要稍微调整一下过滤器组件。 OPA354还提供每个IC 2个通道(OPA2354)和每个IC 4个通道(OPA4354)。

    对于需要更高顺序过滤的应用,我建议每个IC使用2个通道,因为  它更容易对主板进行物理布局。 此外,大多数 运算放大器都采用双封装,这有助于在出现问题时交换部件,只是为了实现灵活性。

    我认为可以将超声波传感器仅4级(50-60dB)用于MSP430输入。 这4个阶段主要提供第8 级带通滤波。 如果您可以通过较少的筛选,那么您 可以 减少阶段数并增加第一个阶段的增益。

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    再次,非常感谢您的所有回答,我认为这是朝着这个方向发展的,一个LMV793作为缓冲器,两个LMV794用于增益和过滤...

    如有需要,请告诉我...

    非常感谢这里的一切!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,您好!

    我刚收到带有(4) LMV794的PCB,我遇到的问题是,每个阶段在13MHz时都有振荡,即使我拆下了每个阶段之间的联接盖,您知道这可能是谁造成的?

    如果我将所有阶段设置为真高通增益(无滤波器),则一切正常。

    我将TINA-TI模拟文件放入ATT: LMV793-4_41KHz 60DB_V4.zip。

    请告诉我们...!

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    让我再看看赛道,并尽快提出一个建议。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    好的,非常好, 我在 输出端放置了一个RC滤波器1K欧姆和1nF,这对我很有帮助,小13MHz振荡 在所有阶段都还存在。

    如果电压和温度稳定,我将测试VCC电压和温度...

     再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    使用TINA-TI中的LMV794时,所连接的电路I可能会以更高的频率振荡,而使用OPA354时则无法注意到这一点,而OPA354则是滤波器组件最初设计的用途。 LMV794振荡的主要原因是它是一个非单位增益稳定放大器,增益为10V/V或更高,而OPA354是单位增益稳定放大器。 MFB带通滤波器具有高频时接近单位的噪声增益形状,并与非单位增益稳定放大器在>40dB/10D时的开环增益相交,从而产生振荡。 如下图1所示,LMV794电路显示振荡在33 MHz左右。  准确的振荡频率将因主板寄生而异,您的情况似乎为13MHz。 正如我之前提到的,您需要调整过滤器组件,以便使用LMV794获得正确的响应。

    要使电路稳定,您需要在LMV794的输入端加上10nF的电容,同时修改过滤器组件,如下图2所示,从而形成噪声增益。 否则,我建议用OPA2354替换LMV794,OPA2354在同一VSSOP封装中提供,是一种插入式替换。

    以下是修改后的LMV794 MFB过滤器的TINA-TI电路: e2e.ti.com/.../60dBgain_5F00_UltrasonicTransducer_5F00_4stage_5F00_LMV794Bpf.TSC

    此致,

    Rohit

    图1:

    图2:使用LMV794修改的电路

    改进电路的频率响应: