This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:差分TIA

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA857, LMH6552, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592724/opa857-differential-tia

部件号:OPA857
主题中讨论的其他部件:OPA657LMH6552LMH6629

尊敬的
我想以1K的增益构建TIA,我所需的频段为50MHz。

哪一种更好?

  • 1-具有OPA657 + ADA4950差分驱动器的单端TIA?

  • 2-具有OPA857 + ADA4950差分驱动器的差分TIA? (如果要使用OPA857,应如何将OPA857连接到ADA4950?)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,具有OPA657 +差分驱动器的单端TIA更适合获得1K和50MHz带宽。 出于好奇,您是否有理由使用ADA4950作为差速器驱动器? 您可能可以使用LMH6552,它的整体噪声和失真性能比ADA4950更好。 如果您正在考虑ADA4950的可编程增益选项,则仍可通过ADA4950仍需要的外部开关使用LMH6552。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH6452的SPICE模型不可用,因此我无法模拟电路。
    是否有必要在单端TIA (带有OPA657)和以上差分驱动器之间进行不必要匹配? 我的一个主要问题是我无法计算第一级的输出阻抗! :)
     

    即使我无法下载这些文件:
    www.ti.com/lit/slyt677
    www.ti.com/lit/an/slyt326/slyt326.pdf
    www.ti.com/lit/slda033
     
     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMH6552的Spice模型可在此处找到:

    要下载这些文件,我建议您在Internet Explorer或Chorme等Web浏览器上复制这些文件的链接并进行Google搜索。

    为了实现平坦的频率响应,建议进行适当的阻抗匹配。 根据OPA657数据表中的图26,对于10kHz-20MHz的应用,第一级的输出阻抗小于1欧姆。 由于该值可以忽略不计,我建议  在第一级的输出阻抗计算中使用0欧姆。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个问题:)
    电流为100uAp (200uApp),因此我需要一个具有10Kohm增益的TIA。

    如果输入 线路上有串联寄生电容,有没有任何解决方案可以降低 此电容的影响?

    Iout >——— ||----------- >TIA输入

     
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为LMH6629是获得10千欧的TIA的理想选择。

    如果您有一个系列寄生电容,那么您只会阻塞信号的直流内容。 您可以通过交流耦合输入来设计TIA电路。 最好是绘制一个方框图,说明您正在尝试执行的操作,以便更好地了解您的问题。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。
    www.ti.com/.../sboa122.pdf
    我还有另一个问题! :)
    我想使用OPA857作为TIA,但有问题! 输入电流不是来自光电二极管,而是来自电流源。
    OPA857具有用于光电二极管的内部自偏置电路。
    我检查了数据表和您几天前在另一篇文章中提到的文件。
    我甚至找不到任何电路来实现这种使用。 (我的意思是,我想将OPA857用作低噪声简单的20 kΩ 互阻抗)

    另一个问题是:
    TIA应安装在传感器上,然后我应通过电缆发送输出信号。
    同轴电缆不适合差分输出,我认为我应该使用STP电缆。
    但你知道我应该在电缆和驱动器之间进行阻抗匹配,以尽量减少反射。
    我检查了电缆,大部分是CAT6和CAT7电缆:|我知道这些电缆适合网络使用。
    问题变成问题...