This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 导电性电路设计

Guru**** 2876560 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598784/electrical-conductivity-circuit-design

主题中讨论的其他部件:TLV341

大家好

Victor建议我在这个论坛上发帖。

我需要开发一个EC电路,该电路可以使用导电探针测量各种基片和水中的EC水平。

根据我的理解,我需要使用某种形式的电流电路。

输出到探头的信号需要是交流信号。

交流信号将是正弦波,我可以使用来自微控制器的PWM和可能的滤波器。  

作为交流信号,如果我的电压正确,需要+和-,我能得到一个+-3.3V的电路,这样我就可以用电池给它供电了吗?  

但是,当涉及到AMP设计时,我需要一些有关实现这一目标的最佳方法的建议?  

还有人建议我将探头1 cm 分开。

在探针上施加的电压是否对EC电平有影响或相关性,例如,如果应用了3.3V电压,而使用了12V电压? 我的问题是,即使电压过低, 我的电路上是否可以有全范围的EC表示的Proposit位置? 例如,从0到6 EC,从3.3V。

我等待你的答复

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    Google提供了一个很好的答案。
    '可使用欧姆定律(V = R x I)计算溶液(R)的电阻。 电导(G)定义为两个电极之间溶液的电阻(R)的倒数。 电导率计实际上测量电导率,并显示转换为电导率的读数。"

    如果电极上的电压升高或降低,则电流将以相同的比率变化(如果电导保持不变)。
    预期测量的电流范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron先生

    感谢您的回复

    关于电流范围,当我测量基于土壤和水的解决方案时,我的目标是尽可能保持低电流,以节省电池电量。

    根据我所了解的需要安培的原因是什么?但是如果我生成正弦波并输出到电极,然后当我收到信号时,将其转换回直流电以计算EC电平,会发生什么情况。

    我的目标是制造一个能够产生高达5ec的EC读数的仪表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh,

    读数后,我看到1 EC = 1 us或1微安/伏。 因此6EC应为6 uA/V或167k欧姆。

    这是一个可以读取6EC和一些余量的电路。

    让H =单个+3.3V电源的1/2。 无需双电源。

    输出电压= H +/- H * EC * R4 / 1e6或在本例中为1.65V +/- 1.65V * EC * 0.14

    运算放大器应该有一个断路引脚,以便在不测量时节省电量。 GPIO (通用输入/输出)为高Z

    测量SET GPIO HIGH (设置GPIO高)时,测量VOUT,然后在相同时间内设置GPIO LOW (低GPIO),然后再次测量。

    这将满足交流(方波)输入信号的要求。 1k电阻器有助于ESD保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ron

    感谢您的回复

    有几个问题,所以我进一步了解了设计。

    1. 您提到H需要为1.65V,我们是否需要设置电源3.3V LDO是否变为+-1.65V?

    2. 停机引脚不是问题,如果IC没有它,我总是可以添加一个负载开关。

    3. 如果正确,运算放大器将输出电压,因此我需要在UC上设置ADC。

    4. 您提到:“测量设置GPIO高电平时,先测量VOUT,然后将GPIO设置为低电平,时间相同,然后再次测量。” 为什么?

    5. 关于我的交流信号,我正在考虑使用PWM信号,让它通过低通滤波器。 根据我的理解,探头必须有交流信号,是否需要+-1.65V?

    此外,还应安装温度传感器,因为EC也受温度影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    a1) R1和R2自动设定1.65V电压。
    A2)是的,这是一个好的解决方案。
    A3)是的,需要ADC。
    A4)如果使用直流电压,则一个探头的腐蚀速度比另一个探头快得多。 对每个探头电压极性使用相同的时间将使探头磨损更慢,更均匀。
    A5)"输入"探头自我偏置为1.65V (1/2 VCC)输出探头应在0V至3.3V (零至VCC)之间变化。 你可以做出一个正弦波,但我认为这是没有必要的。
    A6)正如我昨天读到的(这意味着我不是土壤属性的专家),需要进行温度校正。 是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ron

    感谢你的所有帮助。

    只想在制作Proto PCB之前澄清几件事。

    1) 您提到了输入和输出探头。

    “输入”探头自我偏置为1.65V (1/2 VCC)输出探头应在0V至3.3V之间变化(零至VCC)。 你可以做出一个正弦波,但我认为这是没有必要的。 "

    根据张贴的示意图,GPIO引脚不是连接到输入探头的,其范围从0到3.3V不等,而输出引脚连接到自动偏置的AMP。

    2) 关于探头腐蚀,根据我的理解,可以避免使用交流信号而不是直流电。 如果我们可以创建交流信号并使用简单的二极管电路来实现交流-直流?

    3) 167K是否为探针之间的实际电阻器或土壤图示中所示的电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我的文本中有'in (输入)'和'out (输出)'两个字互换。
    2)您可以这样做。
    3)土壤表示法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ron

    谢谢

    我想我将从我的原型印刷电路板设计开始,我觉得我的探针可以使用导电金属,如无金属钢探针,使用寿命长。

    关于交流信号也是负的,我认为我的放大器也必须有负电源输入?

    在此阶段,我将尝试所有变化,以获得最佳解决方案。但是,希望使用方波的优质钢探针将证明是良好的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    探头之间的电压将为交流电。 它是交流电压,峰值为+1/2 VCC和-1/2 VCC。
    电路接地不直接连接至接地或探针。 因此,探针将是相互相对的交流电压和相对于系统接地的单极电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    将在本周制作PCB。

    我想算出一个约20千赫的方波,这是理想的吗?

    电流的电压输出,我说它将是最大的3.3V是正确的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    我不喜欢频率,也不知道探头使用寿命的影响。
    在某些极低频率的探头寿命可能会受到影响。 在非常高的频率下,运算放大器将无法跟踪信号。

    安培输出不会超过运算放大器的供电电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我想在5Khz到40kHz之间,这是高还是低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    40kHz是25us周期时间,即每平方波时钟边缘12.5us。 如果高导电性土壤的输出需要改变3V,则输出需要3us才能达到新的水平,加上一小段时间才能稳定下来。 因此,这应该是有效的。
    在我看来,5kHz的速度并不太慢,因为电流在一个方向流动仅为0.2ms,然后再切换另一个方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    对不起, 我的频率实际上是43.369Khz。

    将在本周制作PCB。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron

    我拿到了测试板,但在我开始实际放置它之前,我想用各种电阻测试这一概念,以确认电路是否正常工作。

    目前,我正在向电路输入一个42 kHz方波,输出电压仅为1.65V。

    当我尝试使用大约276 kHz的频率时,我得到了3.3V的输出,并且会随着电阻的增加而逐渐降低,例如50 K,

    是否应该以这种方式进行预制?现在我的频率比42赫兹高得多?

    我是否也正确地说,电压输出会由1.65V至3.3V不等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    输入时钟是交流信号,运算放大器输出也是交流信号。
    在42 kHz时,我预计运算放大器DC (平均)输出将为1.65V,带或不带接地替代电阻器。
    在276 kHz时,运算放大器不能跟随输入信号,输出将失真。
    使用示波器测量输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    感谢您的回复。

    我所期待的是电压变化,因为我的EC或探针之间的电阻会改变。

    是的,当输入相同时,我看到了一个很好的清洁43.201 kHz输出。  

    因此,在EC变化时,我应该看到频率或电压的变化,以及如何在应用现场测试之前尝试模拟这一概念?

    我正在使用 TLV341,我认为它的工作原理远达2.3 MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    请查找所附的我的电路,以供您参考。

    我的UC正在将PWM 43.2Khz输出到一个标有"PWM_SENSOR"的端子上   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron  

    很抱歉有问题。

    如果运算放大器的输出为AC,则我需要将其设为DC。 我使用了一个简单的二极管电路,它将把它转换为直流信号,  

    使用二极管时,我看到电压输出略有变化:例如

    无稳态= 1.5V

    1M (1EC)= 1.63V

    2M (0.5 EC)= 1.53V

    3M (0.333EC)= 1.50V

    这似乎是对的吗?

    我期望电压范围在0到3.3V之间,因为EC从0增加到5ec。

    此致

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    简单的二极管得益于存储电容器和漏电阻。
    0 EC将是1.65 减去二极管压降,所以我预期电压低于1.5V
    1 EC高于0EC,因此这是正确的方向。
    我预计电压范围约为1.1V至2.75V

    模拟到数字转换器的采样时间和转换时间是多少?
    我最初以为你会用ADC读取交流低电平和高电平的样本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron

    感谢您的回复

    我已经设法让它工作了,很抱歉前面的消息。

    使用标准电压表似乎不是一个好主意,通过使用示波器和延迟 ADC 来使其正常工作。

    我现在在正脉冲波和负脉冲波的中间点采集样本。 这样,它们之间的差值就能为我提供电压。

    我已经了解到,当EC从0升至6EC时,它不一定是线性的,因此需要进行实际采样,然后在不同的温度下重复以获得准确的最终结果。  

    我现在已将CLK降低为10 kHz的运算放大器,这样我的UC上的ADC就可以对其进行采样。  

    在信号到达ADC之前是否需要添加滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    是否也可以使用相同回路和钢探针测量PH值?

    想想电路是否可以重复使用以获得更多信息。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh,

    电路将电导转换为电压。
    我不知道这对PH测量是否有帮助。