This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:LMP9.1万's VOUT异常...

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597258/lmp91000-lmp91000-s-vout-is-unnormal

部件号:LMP9.1万

现在我有一个关于空气监测的项目。我使用四 个电化学传感器。 所以我在我的PCB中使用了四个LMP9.1万。我将它们标记为AFE_A,AFE_B,AFE_C,AFE_D

我通过I2C为LMP9.1万设置了相同的首选项,以便测试AFE:3导联模式,外部参考,零电压为20 % Vref (Vref=2.5V),Rload为100Ω,Rfeedback为120kΩ。

这些AFE中有两个似乎正常。但其他的则不正常。 输出电压(A)=0.5V,输出电压(B)=0.5V,输出电压(C)=0.86V (不确定,正在变化),输出电压(D)=0.95V (不确定,正在变化)。 输出电压(C)和VOUT (D)不稳定。当我触摸VOUT引脚或使用万用表测量VOUT引脚时,电压降至0.2V (不确定)。

谁能告诉我一些 可能的原因...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的气体感应应用工程师将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我没有将DAP连接到AGND。是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nephilim,您好!
    是的,建议将DAP引脚连接到AGND,否则会影响LMP9.1万的噪声。
    如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
    Carmine