请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP9.1万 现在我有一个关于空气监测的项目。我使用四 个电化学传感器。 所以我在我的PCB中使用了四个LMP9.1万。我将它们标记为AFE_A,AFE_B,AFE_C,AFE_D
我通过I2C为LMP9.1万设置了相同的首选项,以便测试AFE:3导联模式,外部参考,零电压为20 % Vref (Vref=2.5V),Rload为100Ω,Rfeedback为120kΩ。
这些AFE中有两个似乎正常。但其他的则不正常。 输出电压(A)=0.5V,输出电压(B)=0.5V,输出电压(C)=0.86V (不确定,正在变化),输出电压(D)=0.95V (不确定,正在变化)。 输出电压(C)和VOUT (D)不稳定。当我触摸VOUT引脚或使用万用表测量VOUT引脚时,电压降至0.2V (不确定)。
谁能告诉我一些 可能的原因...谢谢