This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:DWP封装规格

Guru**** 2986190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597317/opa564-dwp-package-specifications

部件号:OPA564

您好,

第24页底部PowerPAD组装流程第2和第3项中此部分的数据表显示了"附加的热平面图机械图",其中显示了顶部蚀刻图案和建议的热导通孔数。 唯一与此相关的信息是PDF中的第33页,"DWP mechanical data"(DWP机械数据)。 此页面显示部件和散热垫的物理轮廓,但不提供建议的顶部蚀刻图案,编号或散热导通孔的位置。 我联系了support@ti.com,他们提供了文档'PowerPAD Made Easy',我还下载了与此部件相关的Ultra Librarian .BXL文件。 这两份文件中提供的图案差别很大,包括导板的数量和位置,导板的热板尺寸/引脚间距,引脚垫尺寸等。

您能否提供有关此零件的建议布局以及文档之间的差异的指导?

谢谢!

Zeke Gustafson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zeke:

    由于 这超出了我们直接处理的电气应用问题的常规范围,因此我必须联系我们的模拟封装团队。 我刚刚发送了一封电子邮件,请求Asisstance。 由于我们处于不同的时区,我相信我最早会在明天收到答复。

    我将告诉您有关推荐的OPA564 PC板PowerPAD封装的信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    感谢您的帮助;期待您的回复!

    Zeke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeke:

    我已 向 负责的TI小组提交了一份申请,要求为OPA564 DWP创建一个最新的新PC板模式。 此模式 将基于 最新信息,并应产生最热效的布局。  创建该文件需要一点时间,但我要求  在一周内完成。

    希望这项工作 能尽早完成。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeke:

    感谢您联系TI。  我不属于包装组,但我与他们密切合作。  我想向您确认,Thomas正在正确地将改进后的信息输入数据表。

    如果新工程图所需的时间比预期的要长,我想提前为您提供一些有关预期内容的信息。  我要为非常相似的包装和引线框附上PDF绘图。  您的占地面积应该与此基本匹配,只需调整遮罩层以匹配散热垫(3.81 x 4.32 mm)的最大开口。

    我们将努力更新此零件的.BXL文件中的占地面积。

    我希望这能帮助您快速上手。

    此致,

    Oliver

    e2e.ti.com/.../DWP0020B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver和Thomas:

    我感谢你们和包装团队所做的工作。 我会看到如何处理该文档,至少开始使用,但我可能需要更多信息,然后才能最终确定版块。

    谢谢!

    Zeke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有更新或预计到达时间? 我需要在下周内将原型送出,如果可能,我需要了解更多详细信息。 非常感谢您在这方面的工作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeke:

    我在电子系统中检查了状态,它显示它仍在队列中。 我刚刚向执行工作的组织发送了一封电子邮件,请求估计完成日期。 我收到回复后,我会立即告知您其含义。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢托马斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zeke:

    我刚刚收到 通知,指出OPA564 DWP已分配,应很快启动。 我 刚刚发送了一封电子邮件,要求提供预计完成 日期。 我会告诉你我找到了什么。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zeke:

    五大洲和平进程564DWP的新土地模式CAD工作已经完成,目前正在进行审查和签核过程。 一旦完成这些步骤,新的模式信息就会出现。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成后,我可以在哪里找到模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeke:

    今天上午早些时候,我向CAD团队发送了一封电子邮件,询问在签核和系统更新完成时是否有办法获得新的OPA564DWP平面布局。 因为我刚在几个小时前发过这封邮件,所以我还没有收到任何回复。 我想给团队一个机会,让他们在我再次向他们表示之前进行忏悔。 我会尽快尝试并向您提供更新。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错,我感谢您(和他们)在这方面所做的工作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeke:

    请发送电子邮件至列出的TI电子邮件地址,我将向您发送预发行文档,其中显示了经过修订的OPA564DWP PCB板土地信息。  完成签核和上传后,此信息将发布到网页上。

    kuehl_tom@ti.com

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程