This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:A2设备的最小/最大输出稳定时间是多少?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, OPA835, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596335/ina240-what-is-the-min-max-output-settling-time-of-a2-device

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件: INA303OPA835TIDA-0.0778万TIDA-0.0913万

下面的逻辑表可以解释为A1-A4范围,或者仅 A1和A4设备具有9.6us,9.8us的最终值0.5 %。

那么A2设备的稳定时间是多少, 在范围上似乎大约是1.5us?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,BP101,

    给出的值适用于A1和A4型号。

    测试A2和A3在  所示A1和A4值之间有一个稳定时间,因此在数据表图中不考虑。

    稳定时间取决于几个因素,主要是瞬态的dv/dt。 当在 允许的设备带宽(不包括振铃或其他HF振荡)范围内跟随一个三角形或正弦波时 ,该错误 在大多数情况 下将由 相位延迟引起。 因此,电路的电感自然会 对实际的稳定时间产生影响,这更适用于方波。  

      我可以查看表征团队何时有一些可能有用的未发布数据。 是否有您想要测试的特定情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    Carlos Silva85 说:
    测试A2和A3在  所示A1和A4值之间有一个稳定时间,因此数据表中不考虑[/QUOT]  

    INA240A2  输出似乎通过  低侧9.6 监测稳定得更快,1.5us或更少,因此INA240A2输出似乎过于保守。

    Carlos Silva85 说:
    您是否要测试特定情况?[/QUOT]

     12.5kHz梯形PWM的预期稳定时间是多少? 例如 ,在PWM输出 驱动器中将ADC采样计时器设置为9.7us间隔的外部触发器时;电机控制电流对 瓶胚的限制很差,几乎 危险。 在      每个 80us切换周期上升边缘之后,大多数FET瞬态电感振铃在1.25us后会逐渐降低。  这  是通过 ADC速率2MSPS,2x 硬件过采样, 0x2编码的采样保持时间实现的。 基本上,我们会触发 一 个单触发计时器,以使用 原始80us 边缘事件延迟每个采样窗口的开始时间。 该 方法 在 Vs=3v38 的分离式REF/2中采样正电流和负电流瞬变 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会过于保守,只需在0.5 % 中指定最终值,以涵盖更广泛的应用范围,与使用精密仪表放大器的解决方案相比,在这些应用中,易用性,价格和准确性可能比采样率更重要。

    如果最终输出值在5 % 内的值是可接受的,则稳定时间可从所观察到的规格典型值~ 10US大幅减少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos Silva85 说:
    涵盖范围更广的应用程序的价值[/QUOT]

    也许,显示 正弦波与三角波结果的更广泛的测试程序会产生 不同的沉降输出行为,这会更合适吗?

    我认为 差分放大器的稳定时间 更多是固定值或基于  放大器的速度带宽和CMM传播延迟的术语,应 显示为不同 的规格分析。 在这种情况下尤其如此,因为PWM dv/dt 被 一个未公开的输入架构过滤,从而为  用于监测电流采样的400kHz带宽差分放大器的输出增加了额外的传播延迟。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

      我可以查看表征团队何时有一些可能有用的未发布数据。 是否有您要测试的特定情况?[/QUOT]

    INA240没有任何张贴的响应或 测试信息,带PWM输入和输出稳定时间:

    也许TIDA-0.0778万 分析可以通过 添加少量低侧PWM输出捕获来详细说明INA303输出行为。  请注意2.2 OPA835。2.7 Figure 47-48显示了OPA835的输出稳定和瞬态响应, 它表示876ns稳定时间,但 忽略了 捕获 INA303输出的任何信号。

    更好的是 ,为什么不在   PWM测试千兆位的C阶段INA303上选择INA240芯片,并了解它是如何在INA303 阶段A/B上进行瓶胚测试的  进一步测试可能表明INA240输出稳定时间 或重复瞬态响应比 10us要好得多。 在这种情况下,最理想的沉降时机仍然是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BP101,

    事实上,我们没有任何其他图解,我可以在实验室中进行一些测试测量,如果您有特定的情况。 我将与Jason就这个问题进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    同时 ,TIDA-0.0913万 (TIDUCE8A) 具有INA240监视器40kHz PWM (内联)相位。 但是,INA240输出捕获与12.5kHz PWM下的低侧监视器捕获明显不同。