This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:输出电流容量

Guru**** 2786635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, LMP8603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597382/lmp8640hv-output-current-capability

零件号:LMP8640HV
主题中讨论的其他部件:INA240LMP8603

您好,

2.7V电源时,源模式下的输出(VOUT)引脚电流容量(最小/最大/典型)是多少?

我们是否有过热表征数据?

完整的p/n为LMP8640HVMKE-F/NOPB,以防万一

提前非常感谢

kr)

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

    我们没有输出电流的测试数据,但我们可以在实验室中设置数据,并进行几次测量以检查引脚阻抗。

    您能否让 我们进一步了解您的应用程序要求,以便我们更好地复制这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    感谢您的迅速回复。

    目前,我没有太多的细节。
    应用是用于军用设备的HS电流感应。
    LMP的输出(通过一个小的10Ohm-10pF LP滤波器)为嵌入到其正在使用的FPGA中的ADC输入提供信息。
    我们知道的只是ADC的输入阻抗为2Kohm。
    客户正在评估2.7V电源时最坏的情况(LMP的最小输出电流)。
    不需要对温度进行表征,但如果当前的温度与温度发生巨大变化,我会考虑;如果不是,则指出最坏的情况。

    提前非常感谢
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

    感谢您提供更多详细信息。

    如果您给我几天时间,我可以在实验室订购和测试此设备,但请注意,在其他生产设备中获得的值可能略有不同。

    我们大多数较新的器件都在数据表中指定了压降,电流和温度的对比。 例如,对于INA240:

    LMP8603是我能找到的最接近3V3短路电流的规格。 此设备具有输出缓冲区,因此能够驱动大负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    当然,慢慢来...

    请注意,这不会阻碍项目开发,但需要客户提供信息,以向其客户展示设计足够强大...

    这就是为什么他需要输出电流分布(最小/典型/最大)

    非常感谢,非常感谢

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Vincenzo。

    我们 仍在为您研究这一问题。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Carlos,

    我真的很感激

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincenzo,

    我对零件进行了直流测试,2Kohm或更大负载的输出阻抗应该不会造成问题。
    请注意,但这是在直流条件下,具有电阻性输出负载。

    在输入电压= 3.3V和输出电压= 2.5V的情况下,该部件能够在短路情况下提供10mA电流。 在输入电压= 5V时,此电流增加到12mA。

    如果这些值正常,我可以继续用温度表征零件。 请提供建议。