This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2252:输出噪音问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2252, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595242/tlc2252-noise-issues-on-the-output

部件号:TLC2252
主题中讨论的其他部件: OPA320

大家好,

我目前正在评估TLC2252,并遇到了一些输出噪音问题。  

为了提供有关设计的一些背景信息,运算放大器将用作Sallen Key Low Pass Filter,其输入信号为25kHz方波,从0V到5V。 此外,TLC具有单个5V电源。 以下是LPF的设置:  

当R1和R2设置为15.8kΩ Ω 时, 切断频率约为215Hz,输出 按预期以2.5V为中心。 (模拟如下所示)

当R1和R2设置为3.4kΩ Ω 时,切断频率约为1kHz,输出产生大量噪声,如以下输出所示。

查看数据表后,我不确定当切断值更改为1kHz时,是什么导致噪音水平升高。 看起来我们在共模范围内工作,我似乎无法确定我们在这里哪里出错了。 是否有任何想法,可能是何时导致这种情况?

此致,  

Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Javier:

    我将为您研究这个问题。  

    最佳,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)  

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    谢谢,我附上了我忘记包含在初始帖子中的Tina模型 。e2e.ti.com/.../TLC2252.TSC

    是的,我不知道我在这里错过了什么,但希望您能提供一些澄清。 希望你度过一个愉快的周末!

    此致,

    Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier,

    TLC2252输入共模电压范围指定为低于正轨1V,而不是轨对轨,因此对于5V单电源操作,您只能应用0V至4V之间的输入信号。  此外,输出上没有线性运算放大器可以一直摆动到任一导轨-空载输出TLC2252只能在20mV到正极和10mV到负极导轨之间。  

    总之,您所看到的问题是由靠近正极轨的输入级的非线性操作引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marek:

    假设我们能够将导轨增加到6V以允许输入信号,我仍想知道为什么输出在215Hz切断(15.8kOhm)时具有低噪声,而在1kHz切断(3.4kOhm)时不具有低噪声?

    实际输入信号不是50 % 占空比方形波形,而是25kHz方形波形,其占空比随外围读数而变化。 TLC2252用于跟踪25kHz方波的直流分量,频段范围为0至215Hz,或可选0至1kHz。  

    我愿意对另一个运算放大器进行评估,但是 ,我希望将TLC2252用于此应用。  

    此致,  

    Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,

    Errol似乎正在帮助您并找出更多细节(负载,传感器输出单个等),以优化您的产品选择。

    我要注意的是,将滤波器的截止频率从215Hz提高到1kHz,会降低滤波器产生直流电压的效率,因为您会传递更多频率信息。 您还可以在此处查看将PWM信号转换为直流电平的方法,如下所示:

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,

    我想我在这里找出了问题的根源。 当滤波器的光纤通道从215Hz增加到1kHz时,您看到"噪声"的原因是R2和C1的RC网络与  TLC2252的闭环输出阻抗(Zout)的交互作用。

    根据数据表中的图30,闭环输出阻抗(Zout) 在20dB/dec时上升,因此Zout就像电感器一样工作。 注意数据表显示“Zo”,但此图是我所说的闭环输出阻抗Zout。

    可通过使用TINA中增益为1的电压控制电压源(VCVS)将运算放大器的Zout与反馈电容器C1完美隔离来确定此问题。 当您运行模拟时,不对称性将被移除。

    很难确定Zout的哪些值会导致输出中的整体不对称,因为方波的突然上升和下降会导致电容器短暂短路,但有一些简单的解决方案。

    根据图30,TLC2252在25 kHz时的Zout = 20欧姆,如果模拟电路的闭环带宽,您会看到增益在25 kHz左右恢复。 这意味着在上升和下降过程中,方波的较高频率不会被如此衰减。 请参阅下面的闭环带宽增益。

    一种解决方案是将RC滤波器从外部添加到电流输出中,R = 20欧姆,fc = 25 kHz,因此C = 397.9 nF。 这将衰减大于25 kHz的下行频率,使放大器在衰减时不起作用。 此外,您正在将电阻性Zout与20欧姆匹配。 当然,您必须确保这不会破坏整个过滤器的稳定性。 请参阅下面的解决方案和模拟。

    另一种选择是使用带宽更大的放大器。 这将防止Zout过早上升,从而开始向下加载C1。 您需要确保放大器的开环输出阻抗Zo完全是电阻性的,因为这有助于提高稳定性。 我选择了OPA320 (20MHz GBW),并在下面进行了模拟。

    需要注意的其他事项是,TLC2252宏模型不使用最新的仿真建模方法,某些方面可能会在您的仿真中造成问题。 无论哪种方式,您都要验证这是真实的世界。 OPA320将更准确地反映仿真中的Zout和Zo特性。 尽管与数据表图表相比,仿真中有验证AOL,Zout和Zo的方法,但如果需要,我可以帮助解释更多信息。

    另请注意,您将显著拉伸放大器输入,因此您需要确保放大器的输入级没有背对背输入二极管。 您可以在放大器之前通过简单的RC低通滤波器运行信号,以降低强度。 或者只需使用多个RC过滤器替换整个过滤器,如本主题前面所附的PDF中所示。

    最佳,

    Peter Iliya

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    这似乎是对导致输出振荡的原因的正确评估。

    从事这项工作的工程师能够为运算放大器创建自己的交流模型,其输出级与数据表中的图30生成的输出类似。

    感谢您的帮助!

    Javier Palomo