This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:IEC6.101万-1

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1301, ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596904/amc1100-iec61010-1

部件号:AMC1100
主题中讨论的其他部件: AMC1301ISO7421

您好,

我的设计使用AMC1100DWV测量电源电压。 我很难通过IEC6.101万-1获得它。 据我所见,它已被批准用于标准版本2,但未被批准用于版本3。 我知道白皮书slyy055,但我们的测试机构表示这只是一种意见,他们需要证书。

TI是否打算将此部件通过IEC6.101万-1第三版认证?如果是,何时?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    对于AMC1100,有一些例外情况需要考虑以符合6.101万-1第三版。 让我与我们的合规联系人谈谈,看看我们可以在这里做些什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    AMC1100列在VDE 0844-10下,因此应该足以满足您的测试机构的要求。  证书位于此处:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1100似乎提供基本绝缘,但不提供强化绝缘,因此我们无法使用。 它所进入的装置是接地的,所以我不明白为什么它需要加强绝缘,但这就是我所听到的。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    交流电源电压应该是确定基本隔离级别与增强隔离级别的驱动因素。  如果您在DWV封装中使用AMC1100,那么AMC1301将是一种降压替换产品,并且符合增强电压水平要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    AMC1301是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    似乎没有。 在DTI看来,绝缘距离似乎是一个问题,给出的结果为>= 0.027 mm ,但对于IEC/EN/CSA 6.101万-1第3版第6.7 .2.2 .2条,需要0.4 mm ,或第6.7 .2.2 .4条用于多层薄膜。

    您的slyy055白皮书说-

    TI已启动其所有产品的认证流程,以帮助终端设备制造商
    满足这些要求。 VDE和T Ü V TÜV已完成了TI许多隔离器件的认证流程
    现在,多个产品系列已通过CSA认证,其余产品系列计划通过认证

    AMC1301现在是否已通过第3版认证,或者是否计划进行认证?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    SLYY055文档是由TI的一位人员编写的,他们负责处理数字隔离器,如ISO7421。 其中一些隔离器已按照IEC 6.101万标准的某些方面进行了测试,但尚未对AMC1100和AMC1301进行测试。  零部件仍应符合第14节的要求,但应符合零部件级别的要求。  如果您没有问题,我会直接与您联系,我们可以详细介绍您的具体应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是尝试测量电源电压并将电压值输入微电压,所以请给我打电话。

    Mike