This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100

Guru**** 2558390 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596676/amc1100-amc1100

部件号:AMC1100

您好,

我的要求 是在连接负载(1500W加热器)时监控120V交流电源,并在输入范围(110 VAC至125VAC)变化时保持电源电平。 我正在尝试构建一个能够提供以下结果的电路:

输入电流增量= 1.63 Amp (RMS)

输出电压= 0-5VAC (峰值-峰值)

我想 使用AMC1100放大器。有人能建议哪种方法符合我的要求吗?

此致

Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    AMC1100可以满足您的需求,但是输出电压不会为0-5V。 输出共模电压将取决于VDD2电源,然后输出摆幅将为输出VCM的+/-2V。 请详细介绍您的应用程序,我相信我们可以帮助您选择正确的部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    很抱歉响应延迟,应用程序将在烤面包机和温度探头烘箱中使用此功能,此类产品中加热器的功率需要在120VAC/230V交流线路上进行监控。 基本上,当120/230V交流电源发生变化时,需要功率调平。变化可能是+/- 10 %。

    目前,此功能尚未在任何产品中实施,因此需要一个经济实惠的解决方案。

    我提出了一些方法:

    1.使用电流互感器:  

    它看起来很笨重,价格也比较贵。这符合 我的要求 ,因为我感应到高电流(5-10Amp)

    2.霍尔效应电流传感器:  

    它易于使用,但价格昂贵。  

    3.隔离放大器:(AMC1100)

    昂贵且复杂,但使用此方法似乎可以实现所需的精确度。  

    4.使用降压变压器并将电压降至所需水平。使用简单,但问题在于如何找到合适的变压器。  

    请您为这种低成本设计的应用提供最佳方法。  

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    我将与当地员工交谈,看看我能否找到人来帮助您处理此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    感谢您的回复,请尽快回复我。  

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    Akshat是否能够为您的查询找到合适的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    是的,根据我的要求 ,他建议使用AMC1100解决方案。  

    感谢您再次确认。  

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息! 感谢您告诉我。