This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:TIA电路的相位余量计算

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA659, TINA-TI, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598800/opa657-phase-margin-calculation-of-tia-circuit

部件号:OPA657
主题中讨论的其他部件: OPA659, TINA-TI, OPA695

你好

我研究过一些论文,了解如何根据RosenStark方法计算放大器的相位裕度,这非常有用,因为通用方法未能计算正确的PM。

现在,我想设计一个带有OPA657的TIA,以获得Bessel频率响应。

请帮我计算基于RosenStark方法的TIA相位差吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用绘制VFB/Vin图来计算TIA电路的PM是否正确? 但我对RosenStark方法更感兴趣。

    CP是寄生电容。

    CS是光电二极管电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为您不能用所连接的TIA电路计算PM,因为输入端的环路断开。  该模拟不包括 OPA659的输入电容,因此没有为  回路增益计算提供正确的反馈系数。

    您可以使用下面的电路来计算您所连接的TIA电路的PM。 您的设计需要大约84英尺的PM。 附加TINA-TI电路,如果您想看一下,也是如此。 e2e.ti.com/.../OPA659_5F00_PM_5F00_sim.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Rohit:)
    我在一本书中读到SPICE模型不包括输入容量! 是真的吗? 因为你也提到过它:)
    通常我从官方网站下载SPICE模型。
    此外,OPA657 SPICE模型也存在一些问题。 我不能用LTSPICE正确地模拟它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,如果SPICE模型是基于晶体管的,则输入电容可能包括在模型中。 OPA695 SPICE模型应包括输入电容,因为它是基于晶体管的模型。

    很抱歉,我对LTSpice不是很熟悉。 我建议您在WEBENCH建模论坛中发布查询,以便在LTSpice中导入OPA657 SPICE模型。

    此致,

    Rohit