1.为什么放大器在 导出时消耗的电流会比正常值高,并且会自动加热?如《中所述正确端接未使用的运算放大器》图2 (a)
"图 2A将两个输入端连接在一起并连接到GND,但忽略输入端之间的输入偏移电压(VIO)的影响。 根据VIO的极性,输入之间的小电压导致输出驱动到一个或另一个电源轨。 由于此电路具有较大的开环增益,因此输出饱和,设备消耗额外的电流。 应避免这种实施。"
如果安培器是JFET输入, 其输入电流低至NA, 输出电流为0A,为什么OP会消耗大量电流, 电流回路在哪里?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.为什么放大器在 导出时消耗的电流会比正常值高,并且会自动加热?如《中所述正确端接未使用的运算放大器》图2 (a)
"图 2A将两个输入端连接在一起并连接到GND,但忽略输入端之间的输入偏移电压(VIO)的影响。 根据VIO的极性,输入之间的小电压导致输出驱动到一个或另一个电源轨。 由于此电路具有较大的开环增益,因此输出饱和,设备消耗额外的电流。 应避免这种实施。"
如果安培器是JFET输入, 其输入电流低至NA, 输出电流为0A,为什么OP会消耗大量电流, 电流回路在哪里?
很抱歉,OP编号TL082可能会让您感到困惑,这只是一个示例。
我想知道的是“正确终止未使用的运算放大器”的描述,为什么OP在导出时会消耗额外的功率?
"图 2A将两个输入端连接在一起并连接到GND,但忽略输入端之间的输入偏移电压(VIO)的影响。 根据VIO的极性,输入之间的小电压导致输出驱动到一个或另一个电源轨。 由于此电路具有较大的开环增益,因此输出饱和,设备消耗额外的电流。 应避免这种实施。"
在以下 站点中:
可以打开吗?
在另一本书 《OP Amps for Everyone (3rd edition)》中 ,也可以找到类似的描述。