This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:当?导出时,为什么功放会自动加热

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598711/tl082-why-the-amplifier-will-be-self-heating-when-it-rail-out

部件号:TL082

1.为什么放大器 导出时消耗的电流会比正常值高,并且会自动加热?《中所述正确端接未使用的运算放大器》图2 (a)

(http://www.electronicproducts.com/Analogue_Mixed_Signal_ICs/Amplifiers/Properly_terminating_an_unused_op_amp.aspx)

"图 2A将两个输入端连接在一起并连接到GND,但忽略输入端之间的输入偏移电压(VIO)的影响。 根据VIO的极性,输入之间的小电压导致输出驱动到一个或另一个电源轨。 由于此电路具有较大的开环增益,因此输出饱和,设备消耗额外的电流。 应避免这种实施。"

如果安培器是JFET输入, 其输入电流低至NA, 输出电流为0A,为什么OP会消耗大量电流,   电流回路在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    承祥

    我昨天会有答案,但e2e的帖子是看不见的。 但我不知道为什么。

    在这种情况下,我不相信TL082会消耗额外电流。 您是否验证了TL082的额外ICC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    承祥

    我测试了一个样品设备。
    当TL082输出电压过高时,48 % 会降低ICC
    当TL082输出电压低时,2 % 将增加ICC

    此运算放大器对开环操作没有灵敏度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,OP编号TL082可能会让您感到困惑,这只是一个示例。

    我想知道的是“正确终止未使用的运算放大器”的描述,为什么OP在导出时会消耗额外的功率?

    "图 2A将两个输入端连接在一起并连接到GND,但忽略输入端之间的输入偏移电压(VIO)的影响。 根据VIO的极性,输入之间的小电压导致输出驱动到一个或另一个电源轨。 由于此电路具有较大的开环增益,因此输出饱和,设备消耗额外的电流。 应避免这种实施。"

    在以下 站点中:

    http://www.electronicproducts.com/Analogue_Mixed_Signal_ICs/Amplifiers/Properly_terminating_an_unused_op_amp.aspx

    可以打开吗?

    在另一本书 《OP Amps for Everyone (3rd edition)》中 ,也可以找到类似的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    承祥

    用于具有NPN集电极接收器驱动器输出(发射器至GND)的理论运算放大器。 由于VIO为-5mV (例如),回路将尝试获得-5mV的输出,而GND为最低电源电压时则不可能。 因此运算放大器为NPN基座提供大量电流,以尝试降低输出。 假设此电流可能是30mA,这是由于设计太差。 此基准电流来自VCC,可能为30V。 这可提供900mW的功耗。 假设该套件很小,具有200 C/W TJA。 温升为180C,很快会造成永久性损坏。

    如果您想要一个真实的设备示例,请在e2e上与Todd连接。 也许他知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    感谢您的回答和耐心。 我知道额外的电流来自运算放大器的内部。