This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:Altium中未找到占用空间和原理图

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75, LMX2581E, TRF37C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597903/trf37c75-not-found-footprint-and-schematic-in-altium

部件号:TRF37C75
主题中讨论的其他部件: LMX2581ETRF37C32

您好,

我正在尝试查找TRF37C75 Altium库,但Altium没有RF和微波库。 如何在Altium Designer中获取此组件?

我在LMX2581E上遇到了类似的问题,幸运的是 ,我在CAD文件夹中获得了.blx文件,但未获得TRF37C75和TRF37C32。

任何帮助都是值得赞赏的。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laxmikant,

    我正在检查TRF37C75 Altium Library是否可用。 我很快就会回来讨论这个问题。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。希望你能收到好消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laxmikant,

    我认为我们没有针对这些EVM的Altium设计文件。 如果您想查看,我已附上节奏设计文件。

    e2e.ti.com/.../TRF37X7X.zip

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laxmi,

    我们已创建.BXL文件,它们应在第二天左右显示在质量和包装选项卡上。

    此致,

    Oliver

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是有效的。 谢谢你。
    请也共享TRF37C32库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laxmi,

    您现在应该可以从下载该文件

    此致,

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。