This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300/警报在锁定模式下不保持低电平

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599089/ina300-ina300-alert-does-not-keep-low-during-latch-mode

部件号:INA300

您好,

我的客户发现 ,在连接的闩锁模式下,警报不会保持低电平。 重负载开启时/alert变为Low (低),但之后/alert返回High (高),尽管锁扣被拉至High (高)。 我想使用EVM再现它,但我的实验室中没有它,所以您能否尝试在EVM上再现它并给出您的意见?

e2e.ti.com/.../INA300-ALERT-does-not-keep-low-during-latch-mode.pdf

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    示波器显示5ms/DIV时间标度,  该标度可能太宽,无法看到会重置锁扣线的故障。

    根据数据表,20US地区的任何设备都可以重置闩锁,因此我会要求您放大有问题的区域,以便我们可以完全验证是否存在导致此行为的短期故障。 电流刻度(5ms/DIV)可能太宽 ,无法看到导致此行为的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    感谢您的支持。 现在,我想告知此问题可能已关闭。

    我再次与我的客户讨论,然后发现EN没有连接到3.3V,但它是由MCU控制的。 同时还发现EN在警报变为高时变为低。  

    再次感谢您的支持。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    好消息。 感谢您分享反馈。