This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL331-EP:TL331 PSpice模型问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331, TINA-TI, TL331-EP, TLV3401, TLV1701, TLV3011-EP, LM193, LM139, LM293-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597058/tina-spice-tl331-ep-tl331-pspice-model-issue

部件号:TL331-EP
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TL331 TLV3401TLV1701TLV3011-EPLM193LM139LM293-EP

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我正在使用TL331-EP进行设计。 我已从TI Web下载了PSpice模型。我正在使用TL331-EP进行具有滞后功能的比较器设计。

我的比较器设计解释如下

  • 对于0伏-4.5伏的输入,它应提供高输出。
  • 对于10.5V-49V的输入,它应提供低输出。
  • 磁滞覆盖4.5V-10.5V范围。

我的应用要求TL331-EP的电源电压为3.3V。TL331的3.3V电源的模拟结果不正确。

但如果我将电源电压更改为TL331,则它可以令人满意地工作。

根据TL331电源电压范围(2V-36V),它也应该适用于3.3V,因此我为什么要面对这个问题。

我也要附上我的戴斯本。

谢谢!

Rahul Wagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,
    该型号设计为在+5V电源下工作,并支持此电压下的指定规格列表。
    您可以在模型的网络列表标题的注释部分中看到此信息,以下内容供参考。
    ----------------
    注:
    * 1. 以下参数是在+5V操作下建模的:
    IIB,IOS,VIO,AVD,VICR, VOL,IOL,ICC
    2.响应时间不随输入电平而变化,等于
    在+5V运行时约为700ns。
    3.此型号设计用于单个电源,例如{+VCC,GND}
    4.此模型基于+5V操作的数据表参数。
    未知此型号是否与的设备行为匹配
    其它电源。
    ----------------
    此外,我没有看到项目附加到此线程。
    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复。

    因为TL331的额定电压为2V-36V,即使型号不支持3.3V电源电压,但实际器件应在3.3V下工作。

    请您确认。

    我正在附加我的设计。

    谢谢,顺祝商祺

    Rahul Waghe2e.ti.com/.../design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,
    根据数据表,该部件的工作电压低至2V,但许多引用的规格为5V,15V和30V。
    如果您对设备行为的细节有一些疑虑,我可以将此主题移至产品专家支持的E2E论坛。
    他们将能够解答您的任何问题。
    您希望我这样做吗?
    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    谢谢你。

    好的,请将查询转移给产品专家团队。

    谢谢!

    Rahul Wagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,John!

    您好Rahul:

    虽然TL331的工作电压低至2V,但有效输入范围限制了低电压下的有用性。

    您违反了输入电压范围(Vicr),并且很可能是该模型的作用"奇怪",因为它应该是这样。

    TL331不是轨对轨输入设备。 合法输入电压范围为0V至1.5V,低于V+,或在3.3V电源上为1.8V最大值。 在5V电源下,最大输入电压为3.5V。

    输入中的最大电压为~2.4V。 当输入电压高于19V时,反相输入(引脚1)大于1.8V。 在3.3V时,它高于1.8V限制,但在5V电源时,它低于3.5V限制-因此它可以正常工作。

    您需要:

    1.使用更高的电源电压
    2.使用输入范围为V+的R-R输入设备(TLV1701,TLV3401,LMC7235等)
    3.提高除法比,使输入电压低于1.8V

    我认为选项3是最简单的,因为其他提到的设备具有不同的引脚,需要重新布局。 更换几个电阻器更容易!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您提供的解决方案!

    我可以通过更改电阻值来扭转设计,从而解决我的问题。

    正如您所说,TL331不是轨对轨比较器,因此我修改了电阻值,使输入电压更改为

    在3.3V电源电压下,反相或同相端子应小于1.8V。

    我选择 了TL331MDBVTEP作为我的设计,因为温度等级要求是-55DegC到+100DegC。

    由于您建议的其它设备(轨对轨)不支持上述要求的温度范围。

    尽管我已经通过更改电阻值找到了解决问题的方法,但如果你可以建议为上述温度等级和3.3V电源选择轨对轨比较器,我还是会选择一个备用选项。

    谢谢,顺祝商祺

    Rahul Wagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rauhl:

    很高兴您解决了主要问题。

    主要限制因子是-55°C温度,因为这会将其置于军用和/或"增强型产品"温度范围内。 军事装置通常不是塑料包装的,SOT-23中只有少数几种"增强型产品"装置。 因此,它们不会便宜。

    SOT-23中唯一具有-55°C规格的其他比较器是TLV3011-EP,但引脚输出不同,速度慢10倍。

    您最好的选择是使用双屏或四屏的塑料SOIC-8器件(LM139,LM193,LM293-EP和TLV3492-EP)。 双轮和四轮具有非常标准的引脚,并且更易于更换。