This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324正在加热。

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598881/lm324-lm324-is-getting-heated

部件号:LM324

您好,

我正在使用LM324来缩放 模拟信号输入。

我正在将其用作反相和非反相放大器。(请检查示意图,以代替使用的所有op484 LM324)

我一给主板供电,LM324就开始快速加热。

我发现未使用的引脚可能存在不正确的端接问题,但连接输入信号后,同样的问题仍然存在。

请帮我解决这个问题。

e2e.ti.com/.../INPUT-BOARD-_2800_2_2900_.pdf</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhay,

    我的第一个问题是反馈电阻值太低了。
    反馈是输出上的负载,1k电阻器将从输出上的每个电压消耗1mA。
    这可能是大量的电流和内部功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ron,

    我将增加它并向您报告功能的变化。

    我还有一个疑问 ,是否可以将反相放大器级联与反相放大器(不带射频和R1电阻器)一起使用?? 请检查下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay,

    您发现了设计中更严重的错误。 第二个放大器不会反转输入,它会尝试将第一个运算放大器输出强制为0V。 这也会导致内部热量增加。

    你似乎想要一个+1/3的增益。 一个运算放大器可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron:

    非常 感谢您的回复。

    是的,我明白,这里的虚拟接地概念是适用的。  

    我将在设计中使用上述电路。

    在负输入(需要-1/3增益)的情况下,我将使用单运算放大器和反向操作模式。  

    Ron我还要 面对一个问题。 如果 我错误地将负输入连接到以上电路 输出将是负电压,并且连接到ADC输入 ,那么ADC将会损坏  

    永久。

    您能建议如何避免这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay,

    具有串联电阻器的肖特基二极管应能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。