This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:OPA544

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544, OPA548, OPA548EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599204/opa544-opa544

部件号:OPA544
主题中讨论的其他部件: OPA548, OPA548EVM

我使用 DAC161S055 作为0到5VDC电源。 我希望将电流驱动器增加到至少3A,并具有良好的1:1电压。 有人认为,OPA544或548是实现这一目的的一个好选择。 是否有任何相关的应用说明或参考设计? 是否有一个使用传感管路来连接负载的示例,就像工作台电源所使用的那样?

谢谢,Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我认为OPA548是3安培输出电流要求的更好选择。  其额定峰值输出电流比OPA544高。 您应该能够将OPA548配置为单元增益推杆,就像配置低功耗运算放大器一样,前提是没有特殊的输出负载条件。 如果OPA548将驱动高电感负载或高电容负载,则可能需要进行补偿以保持电路稳定。

    由于您需要  0至5 V的输入和输出电压范围,因此您需要使用双电源(+/-)为OPA548供电。 电源电压 必须 足够,以便支持导轨的输入共模电压范围和输出摆动范围。 在另一端,您不希望使电源电压过高,否则功率耗散会很高。 对于 0至5 V范围的输入范围 ,如果可用,+10 V/-5 V的电源将是一个不错的选择。

     没有任何特定于OPA548随动件的应用说明,但数据表图31中的电阻控制可编程电源原理图可能是一 个良好的起点。 增益将设置为+1 V/V,而所示为+10 V/V。 此外,图 应包括38电动机驱动电路。

    有关OPA548应用的信息的另一个有用资源是OPA548EVM文档。 它提供了可能有用的示例电路。 您可以在此处找到:

    www.ti.com/.../sbou132.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程