This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TL071:在工作台滤波器设计中很难找到替代运算放大器

Guru**** 2895630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV314, TLV313, TL071, OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593578/webench-tools-tl071-hard-to-find-alternative-op-amp-in-webench-filter-design

部件号:TL071
主题中讨论的其他部件:TLV313,TLV314, OPA314

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/WEBENCH电源和模拟设计环境/WEBENCH/入门

我为我设计了一个Butterworth过滤器,软件选择了LT071,但是,TL071不是一个好的轨对轨运算放大器,我想使用相同的价格范围来替换它。例如TLV314或TLv313。 但我在替代列表中找不到这些部件,我找到了OPA314,但模拟图表不可用....

顺便提一下,借助网页过滤器设计UI,很难找到合适的替代产品,而且我无法键入首选零件来运行仿真...有人能告诉我一个解决方案吗?  

如果我选择自己的运算放大器零件,如何将其放入Webench过滤器设计UI并运行仿真?

谢谢你

托尼

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托尼

    工作台团队将回复您的问题,但周末可能会将回复延迟至周一美国时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    感谢您对WEBENCH Filter Designer工具的反馈。  该工具不支持TLV314和TLV313。  支持OPA314,但模拟页面似乎存在问题。

    如果您有想要用于WEBENCH设计和仿真的首选零件,请在TI.com上搜索该零件。  如果零件受支持,您将看到一个启动面板,可让您使用该零件直接创建设计。

    示例:

    如果您已在设计中并且想要查找替代件,请单击"选择替代",这将转至"替代件"页面。  在页面顶部,您将看到一组滑块,可帮助您根据您的要求缩小列表范围。

    示例:

    我希望能解决OPA314模拟页面问题,并将很快回复您。  如果您还有其他问题,请随时告知我。

    Khang Nguyen

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    OPA314的模拟页面问题已解决。  如果您还有其他问题,请随时告知我。

    此致,

    Khang Nguyen

    在线设计工具