This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:低电流检测是否可行?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596069/ina300-q1-is-low-current-detection-feasible

部件号:INA300-Q1

您好,先生

 

INA300-Q1用于过流保护。

 

我们希望实施类似的功能,但低电流检测

 

通过RSENSE的5mA负载电流= 10mohm

差分电压= 50uV

 

 

INA300-Q1是否适合此应用或推荐的任何其他零部件?

 

 

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ben,

    INA300-Q1不能测量50uV的差分电压,仅偏置为500uV。 我有几个问题要问您,以便我们可以帮助您找到合适的设备:

    您将使用什么共模电压?

    您的公共模式是否将超出供应?

    您是否需要Q1设备?

    您是否有任何带宽要求?

    如果您有可以分享的示意图,这也有助于我们找到您的正确设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitch

    我们的答复如下


    (1)共模电压< 1伏
    (2)共模不会超过供应
    (3) Q1设备? Rsense? 不需要,将从外部安装传递元件
    (4)带宽< 10kHz
    (5)控制销要求:越简单越好

    VCC,GND,IN+,IN-,ALERT

    (6)输入偏置电流:越低越好(最佳无输入偏置电流)



    应用:Power Bank
    功能:电缆插头检测

    简要说明

    N型MOSFET用作RSENSE
    (完全打开以获得约10毫欧电阻),其漏极连接到USB端口的GND,源连接到系统GND

    不同GND之间的目标差分电压为50uV,如果通过RSENSE的充电电流过低,则电流感应比较器必须发送信号(警报)以通知系统"充电结束",然后关闭MOSFET以节省功耗


    感谢您的帮助
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生

    感谢您的建议;我们可能会找到适合我们应用的部件。
    如果最大电流流经通道元件,我们还将考虑功率消耗。

    我们没有任何经验来测量“UV”等级的电压,固有噪音是最大的问题。
    TI是否有任何文档或提示可以指导我们?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ben,

    我很乐意帮助您使用精密运算放大器的"电流保护"电路。 下面我有几个问题,可以帮助找到正确的解决方案。

    感应电阻是在负载的高侧还是低侧?
    放射源的潜力是什么?


    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生


    感应电阻位于负载的低侧。
    欠电流检测用于USB充电,电源电势应约为5V。


    此致