This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:ADC3422EVM:ADC评估模块中使用的变压器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599255/re-adc3422evm-transformer-used-in-adc-evaluation-modules

本线程中讨论的其他部件:ADC3422ADC3422EVMTHS4541I也希望让该团队了解建议的模块,因为它们支持该器件。

肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高速放大器组,请看一下尝试将THS4541 EVM连接到ADC3422 EVM的客户吗? 我希望有人看看THS4541的修改,以确保它们有意义。 我已经了解了ADC3422EVM模式。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是与ADC线程的链接,其中包含客户想要执行的模式。

    e2e.ti.com/.../220.2828万