This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:VCC=3.3V VICR范围

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599059/lm2904-vcc-3-3v-vicr-range

部件号:LM2904

您好,

让我在VICR上询问LM2904PWR。

数据表第6页VICR (共模输入电压范围)由"VCC=5V至MAX)(测试条件)调节。
我们正在考虑使用Vcc=3.3V。

请告诉我Vcc=3.3V时VICR的范围。
*与Vcc=5V一样,“0至Vcc-1.5V”吗?

当Vcc=3.3V时,是“0至1.8V”?

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafin,

    在3.3V电压下使用LM2904是一项挑战, 我写了一篇博客,介绍如何将此器件与3V电源配合使用。

    在-40C时,输入范围将为0至1.3V (VCC -2V)