This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:输出电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598720/tlv2371-output-current

部件号:TLV2371

你(们)好

在数据表上,输出电流仅定义典型值。

您能否提供VDD=15V时正/负的最小值?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-san,

    VOH和VOL测试的限制就在IO测试部分的正上方。
    对于所有VCC,仅指定5mA的测试输出电压。

    显然,CMOS运算放大器在15V时提供的输出电流比在2.7V时提供的电流要大得多。 数据表中的图7-12显示了这一点。
    根据保守的估计,考虑到温度和工艺差异,+/-40mA是可以实现的。

    更大的问题是自热。 80mW功率损耗时,40mA约为2V损失。 采用DBV封装(228C/W)时,可产生18C的温度上升,通常情况下也很好。
    但是,这仅适用于Full Vol和VOH输出(比较器模式)

    如果输出是7.5V的中间值,则功率损耗为7.5V * 40mA = 300mV,估计68C温度升高会更麻烦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Ronald San,

    非常感谢您的迅速回复。

    我了解如何估计最大电流和散热问题。

    另一方面,我们如何估计输出电流的最小电流?
    (是0毫安吗?)

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-san,

    输出电流可以为零。 运算放大器无需负载即可工作。