This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0316万:OP-AMP的4.3 部分选择问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597025/tida-00316-question-for-4-3-section-selection-of-op-amp

部件号:Tida-0.0316万

大家好,

 感谢您的参加,当我学习这些文档时,我有一个问题,我注意 到了运算放大器的4.3 选择,如何理解每个项目? 尤其是 项目1。 谢谢你。  

  要求,益处

1.高输入阻抗, 最大程度地减少了传感器上的输入负载,并最大程度地减少了高输入阻抗输入电阻器上的输入电流偏移。

2.输入电流噪声, 将其降至最低,从而减少转换为输入电阻器上的电压输入电流噪声的电流噪声量。 电压噪声

3.电压噪声, 将其最小化,可提高整体信噪比。 最大化此值可减少因CMRR与变频器输出的高dv/dt而导致的输入偏移量变化。

4. CMRR与频率的对比, 将其降至最低,可减少运算放大器输出电压偏移偏移时总的未调整误差变化量。

5.电压偏置漂移 ,设计单电源放大器简化了系统电源要求;此单电源或双电源操作通常与较低的电源架构相关。 但是,如果来自传感器本身的信号是双极的,最好使用具有双电源选项的运算放大器。

6.输入类型,轨对轨输入有助于连接具有较大输入摆幅的传感器。

7.输出类型, 通过轨对轨输出配置,放大输入信号可以达到电源输出类型电压,并可以更好地使用ADC的FS范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请考虑使用TI的Precision Labs培训视频,因为这些视频在易于遵循的视频中基本解释了所有这些要求。 您可以在此处找到它们:

    www.ti.com/precisionlabs

    -------------------

    不管怎样,

    1.运算放大器的高输入阻抗非常重要,因为它不会加载您连接运算放大器的传感器或信号。 在第4.3 节中,措辞可能会令人困惑,因为它说"最小化这会降低传感器上的输入负载...",但实际上,您希望运算放大器的输入具有可能的最大输入阻抗(请注意,这是电压反馈运算放大器的情况,而不是电流反馈)。

    2.您可能需要选择在数据表中指定了低输入电流噪声的运算放大器。 将此噪音降至最低非常重要,因为由于输入电阻器和反馈电阻器的原因,它将从电流转换为电压,这将增加运算放大器的输出信号(输出电压)的噪声。

    3.运算放大器还指定电压噪声(与电流噪声分开)。 您出于与2相同的原因将其最小化。

    4.如果您希望运算放大器的内部电压偏移(Vos)不会因安培的输入共模电压(VCM)而变化太大,那么拥有良好的CMRR相对于频率非常重要。 这随输入信号的频率而变化。

    5.温度本身会改变运算放大器的内部电压偏移(Vos)。 此Vos会被增加并被视为输出上的错误,因此如果Vos_Drift高,则会随着温度而变得更糟。

    6.7. 您始终需要考虑输入运算放大器的信号是否适合可接受的共模(VCM)输入信号范围(在数据表中指定)。 此外,您还需要考虑您想要在运算放大器的输出(输出电压)上看到的信号是否符合其特定配置中运算放大器的可接受输出电压范围。

    Peter Iliya
    精密Amps Tucson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

     感谢您的宝贵时间和意见。 是的,你说得对,当我学习了项目1的描述时,这让我感到困惑。 感谢您的确认。 美好的一天。

    此致,

    小平(埃里克)