This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1063万:计算放大器错误预算

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597153/tida-01063-calculate-amplifier-error-budget

部件号:Tida-0.1063万
主题中讨论的其他部分: INA188

大家好,

 感谢您的参与,我对TIDA-0.1063万参考设计有一些疑问。对于放大器错误预算部分,我尝试在INA188数据表中查找输入偏移电压/输出偏移电压和其他参数,但我没有找到相关参数。您能否以上述形式为我显示该数据的更多详细信息?  

 另外,如何计算最佳情况绝对误差和最差情况绝对误差? 我可以拥有您的计算处理表单或Excel (Math - CAD)表单吗? 谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅INA188数据表第5页和第6页了解规格。 偏移电压是通过温度为85°C时的tempco漂移误差计算的

    Vos = Vos (标称)[1+(Vos (漂移)*(85-25)]

    最佳错误是所有计算错误的RMS值,因为错误是不相关的,最坏的情况是,我们假设所有错误都具有求和效果,因此我们对所有计算的错误求和

    此致,

    Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ErrorBudget_5F00_rev1.1 .xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用随附的文件进行计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Lyer。 这个xlsx文件对我有很大帮助。再次感谢。  

    此致,

    Eric