This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:多个IC在当前监护设置中出现故障

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598291/ina212-multiple-failed-ics-in-current-monitoring-set-up

部件号:INA212

您好,

我设计了一个测试设置,用于监控多个设备的电流消耗一段时间。INA212与该设备的18V电源并联,并由单独的5V电源供电。 电路。

我有多个IC发生故障,一些IC的输出测量值为低/几乎为无,一些IC的输出与IN+和IN-等效,在这些情况下,可以在IN+和输出之间测量约15-20欧姆。  

我正在测量一个LED闪烁,其平均值约为10uA,峰值约为200uA,持续10毫秒。  

这些IC对任何特定环境是否特别敏感? 或任何可能导致这些IC发生故障的已知环境。

在安装过程中采取了ESD预防措施。  

使用中的完整部件号- INA212AIDCKT

如有任何信息或建议,我们将不胜感激。  

此致,

Neil  

 CurrentMonitor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neil:

    感谢您使用TI论坛。 我注意到您正在使用INA212的A版本。 使用此版本,您的设备的内部ESD结构可能会因大型输入瞬态而受损。 如果是这种情况,切换到B或C版本的INA212应该可以解决您的问题。 数据表的7.4 5部分详细介绍了这一点:

    另外,您可能需要注意INA212的典型输入偏置电流为28µA μ A,如数据表中所示:

    此输入偏置电流将使您尝试测量的10µA Ω 电流相形见绌,并可能显著影响该电平的准确度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitch,

    感谢您的详细回复。  

    为了防止输入瞬态,我在添加或移除连接时关闭了5V IC电源,然后切断了UUT的18V电源, 同样,在通电时,我一直在为18V电源供电,等待几秒钟,然后应用5V IC电源,以防出现任何初始电流涌。 这似乎不是一个解决方案,因为我们仍然有一些IC出现故障。  

    我们可能必须将当前设置更改为B或C版本的组件,或者添加数据表中建议的外部筛选。

    为了消除偏置电流,我们一直在测量无负载的每个IC的'偏移',并从任何测量值中减去。 您是否知道在无负载情况下测量每个IC后,该值是否稳定?

    如有任何进一步的意见或建议,将不胜感激。  

    此致,

    Neil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neil

    正如您所知,只要INA212具有接地路径,即使设备未通电,输入引脚上的瞬态仍会损坏内部ESD结构。 因此,我仍然建议使用B或C设备。

    您测量的每个IC的'偏移'应该相对稳定,但主要随输入偏置电流而变化。 如以下数据表中的图13所示,输入偏置电流在温度下相当稳定,但您可能需要注意,IN+和IN-输入端子的输入偏置电流将随VSENSE中的变化而变化。 有关VSENSE中的变化如何影响输入偏置电流的更多信息,请参阅“电流感应视频入门培训系列”中标题为“了解滤波器相关错误”的第8部分,该部分可通过以下链接找到: https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-8-understanding-filter-related-errors?cu=45.6802万