This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274A:输入偏移电压分配(生产)

Guru**** 2849480 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598233/tlc2274a-input-offset-voltage-distribution-production

部件号:TLC2274A
主题中讨论的其他部件:OPA4197

您好,

   我正在查找TI部件TLC2274CD, TLC2274AIDR和TLC2274QIDR的输入偏移电压分布(生产数据) ,即范围...在实际生产中,可能有多少部件具有0uV,有多少部件具有500uV,有多少部件具有950uV。  我们的ckt对400uV差异非常敏感。我们在TLC2274CD上出现35 % 故障。因此,我们切换到TLC2274AIDR..no,故障率为45 %。 我们认为 TLC2274AIDR优于 TLC2274CD,但结果相反。 请分享数据。

此致

Franco GK.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Franco:

    TLC2274AIDR是总电压偏移分布中的窄+/-950 UV箱,而TLC2274CD包含更宽的+/-2500 UV部分。 如果您看到偏移量大于+/-400 UV的相同降尘,则表明这两种材质等级都来自相似的分布。  分配因时间和制造批次而异,因此今天的偏移分配的代表可能在不同的时间有所不同。

    听起来,真正的问题是您需要一个小于+/-400 UV的电压偏移。 如果可以为您提供的设备能够保证其偏移量低于最大值,您就不会有沉降。 解决该问题的实际方法是使用偏移较低并涵盖应用的所有其他要求的运算放大器。 如果您愿意考虑不同的运算放大器,我们可以提供一些建议。 例如,OPA4197:

    www.ti.com/.../opa4197.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程