This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250EVM:吹扫IC

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598538/ina250evm-blow-up-the-ic

部件号:INA250EVM

我有INA250EVM板。

我设置为测量LED电流,在200mA下为24V。

 INA250A4的电源引脚VS保持吹气。  

Vs = 24V直流,

参考接地端

基本设置如演示板所示。

  EVM测量高侧LED的电流,并通过DMM在输出时读取电流。

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vung Vo,

    设备 是否受到物理损坏或只是PIN功能受损?

    我需要更多详细信息来了解发生了什么以及如何配置设置。

    • 您能否向我们提供显示您的完整设置的示意图?
    • 使用中的电源是否已隔离?
    • 是否使用了任何其他设备,例如示波器?
    • 如果单独为LED供电会发生什么情况?
    • LED驱动器的OC (开路)电压是多少? 这是否超过INA 250额定值?