This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:LMP9.1万

Guru**** 1956050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/595794/lmp91000-lmp91000

部件号:LMP9.1万
主题中讨论的其他部件: LMP9.1051万

您好,

我们的设计之一需要一个CO2传感器。 我们是否可以将LMP9.1万与MG811/MG812一起用于CO2传感应用。

此致,

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给负责LMP9.1万的工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumathi,

    不幸的是,MG811和MG812是基于固体电解槽原理的传感器,与LMP9.1万不兼容。

    我们可以推荐Alphasense的CO2-D1传感器:

    www.alphasense.com/.../AAN_401.pdf

    可与配置中的LMP9.1万配合使用,2导联电流池接地参考(请参阅第18页的LMP9.1万数据表)。

    此致,

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我们已就 CO2 D1向Alphasense发送了邮件,我们收到了此部件不再可用的回复。

    对于二氧化碳,请建议使用LMP9.1万的任何替代气体传感器。

    此致,

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于   CO2 D1不可用,因此建议使用任何用于CO2的LMP9.1万替代气体传感器。

    此致,

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sumathi,
    抱歉,我不知道有其他二氧化碳电化学气体传感器,只有Alphasense的CO2-D1传感器除外。
    可能最好的解决方案是使用NDIR传感器和LMP9.1051万,因为您已经在其他帖子中进行评估。
    此致,
    Carmine
x 出现错误。请重试或与管理员联系。