This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器建议

Guru**** 2958710 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA316, OPA365, OPA827, OPA172, OPA388, OPA320, OPA1611, OPA2322, OPA2354, OPA2320, OPA2388, LMV794, OPA2355, OPA2365, OPA360, OPA2356, OPA2350, OPA2316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/597955/suggestion-for-amplifier

主题中讨论的其他部件:OPA192, OPA316, OPA365, OPA827, OPA172, OPA388, OPA320, OPA1611, OPA2322, OPA2354, OPA2320, OPA2388, LMV794, OPA2355, OPA2365, OPA360, OPA2356, OPA2350, OPA2316

大家好

我正在使用一个测量频率和声压级别的设备,它使用的麦克风范围高达80kHz,我需要将频率限制在20 kHz - 80 kHz,并将来自麦克风的传入信号放大100倍。

任何建议,我遇到的所有带限制频率放大器都在音频范围内,我是否错过了在超声波范围内工作的放大器

谢谢,顺祝商祺

Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farhan,

    在闭环增益为ACL=100 (BW=GBP/ACL)时,任何具有8MHz增益带宽产品GBP的运算放大器,其有效带宽BW为80kHz,但您不指定电源电压或其它要求,如输入共模和输出电压范围,精度,噪声, 等等 。如果您使用单个5V电源,请查看OPA316,OPA320,OPA388或OPA365;如果您要查找双+/-15V电源,请考虑OPA172,OPA192,OPA827或OPA1611。  要将带宽限制为80kHz,您可能需要在放大器的输出端放置一个低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    感谢您的快速响应。
    目前我正在使用TLC272CP作为零交叉检测器,但其增益带宽为1MHz,我需要GBP 80MHz的双通道运算放大器,之后我需要高达80kHz的低通滤波器(目前我正在使用RC网络)。
    我遇到了这款OPA360AIDCKT IC,它还具有低通滤波功能
    我需要更具体的双通道运算放大器,其中一个用作零交叉探测器,另一个用于放大100,然后低通滤波,直到80 kHz
    您是否有任何执行所有操作的IC或IC对
    我需要测量来自麦克风的输入信号的SPL (dB)及其频率,如果您有任何IC可满足此要求,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺
    Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farhan,

    1MHz的GBP远远不足以在100的闭环增益中获得80kHz的可用带宽,但80MHz的GBP可能是超杀。  OPA360具有固定的内部增益2,因此您不能将其用于所需的增益100。 由于正常带宽限制(当然取决于闭环增益),我们的大多数放大器在一阶输出滚转之外没有内部滤波。  我之前推荐给您的所有运算放大器都有双路和四路版本-请看一下OPA2316,OPA2320,OPA2322,OPA2388,OPA2350, 或OPA2365。  但是,如果您确实需要至少80 MHz的GBP,您还可以考虑LMV794,OPA2354,OPA2355或OPA2356。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Marek,非常感谢您的帮助。