This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:输入和输出之间的传播延迟

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596874/lm2902-propagation-delay-between-input-and-output

部件号:LM2902
在“线程: LM324”中讨论的其他部件

大家好

您是否介意询问LM2902?

在我们客户的电路中  ,输入和输出之间存在较大的传播延迟。
我们认为这是客户电路的原因。
因此,我们首先想分享电路。

但是,这些文件反复灌输机密内容。
能否告诉我们您的电子邮件地址?(我们将向您发送该文件。)




此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    以下是LM2902 (LM324)技术日演示文稿,应解释原因和解决方案。

    e2e.ti.com/.../3173.TS321_2C00_LM358_2C00_LM324_5F00_Tech_5F00_day.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    如果输出的前提条件为零(仅加载到GND,而不是VCC),则红色节点(参见pdf)将接近零,NPN源驱动器将关闭。 红色节点需要内部转换约2.1V,NPN源驱动器才能使输出上升。 这约为2.0V/(0.5V/us)= 4US。 还有一种称为"过载恢复"的时间。 这是在VOL或VOH级别(开环模式)输出返回线性操作模式(闭环模式)之间的时间。 这是延迟7.2秒的剩余时间。

    在0.4V输出的前提条件下(仅加载到GND,而非VCC),红色节点(参见pdf)将接近2.4V,NPN源驱动器将打开。 输入脉冲后红色节点上的任何上升都将立即反映为输出电压的上升。 由于输出不是在VOL或VOH (开环)时,因此不会应用过载恢复时间。

    我研究了应用原理图,但未能找到一种方法将输出保持在活动范围内,同时NPN源驱动器始终打开。
    我会多考虑这点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    非常感谢  您的支持和建议。

    我们想确认一点。

    '这约为2.0V/(0.5V/us)= 4US。 还有一种称为"过载恢复"的时间。
    这是在VOL或VOH级别(开环模式)输出返回线性操作模式(闭环模式)之间的时间。
    这是我们所看到的7.2秒延迟的其余部分。"
    ->  4US和7.2us之间有一些差异。 我们得到的结果是:"这大约是2.0V/(0.5V/us)= 4US。 还有一种称为"过载恢复"的时间。
      区别3.2 us,原因是什么? 如果您有一些建议,您能否告知我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san

    这是过载恢复 (又称存储时间)最可能的原因

    此节点可能会很快变高,关闭会慢得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    一种可能的解决方案是在LM2902的引脚5上添加一个电阻器,以获得大于10mV的VIL (LM2902的VIO最坏情况)
    这将保持输出处于活动状态,以便快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们明白了!
    我们想确认一点。
    '从5V至引脚5"
    -> 5引脚似乎是2IN+或NC。它是否表示NC?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    很抱歉催促您, 但是您能否回复我们上次更新?

    '从5V至引脚5"
    -> 5引脚似乎是2IN+或NC。它是否表示NC?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    2in+是引脚。

    如果同相输入总是有点正,则输出将会产生极小的电流,输出将快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    非常感谢您的回复!
    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔