This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV420数据表问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/596632/rcv420-rcv420-data-sheet-issue

部件号:RCV420

您好,

我想使用旧的已知RCV420。 但我的数据表仍然存在问题。 你能告诉我RCV420 JP和KP的区别吗? 阅读数据表似乎没有任何差异。 但价格,例如Mouser的价格,差别很大。

此致Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    RCV420KP和RCV420JP之间的规格差异很细微,有时很难在电气规格表中发现。 下面是我的发现:

    增益误差

    KP 0.15   %(最大)量程

    JP 0.25    %(最大)跨度

    零错误

    KP 0.075   %(最大)量程

    JP 0.15    %(最大)跨度

    我希望这能有所帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程